Qu’est-ce que la domotique vidéo ?



A partir de votre écran tactile compatible vidéo vous pouvez piloter et paramétrer vos équipements, créer des scénarios et lancer des programmes en quelques gestes. Vous pourrez également recevoir les images captés par votre visiophone situé extérieur afin de les recevoir sur votre poste intérieur. Toutefois la réception de la vidéo nécessite un système "BUS" spécifique vidéo pour transmettre la voix, la donnée et l'image : c'est le cas du portier connecté classe 300.
Dans le cadre de son système domotique MyHOME, Legrand vous propose deux types de solutions vidéos :
- La pose d’un écran tactile dans le logement, servant de commande centrale pour l’ensemble des équipements connectés. Il vous sert également à programmer et lancer vos scénarios.
- Toutes les fonctionnalités de l'écran tactile sur votre smartphone. Si vous optez pour le portier connecté classe 300, installez l'application dédiée Door Entry (disponible gratuitement sur Android et iOS) pour contrôler vos équipements et visualiser la personne qui vient de sonner et lui ouvrir la porte.
Rappel : la domotique, maison connectée c’est quoi ?

La domotique est la science de la maison intelligente. Une fois les équipements adéquats installés, il est possible de les programmer et de les piloter en local, via des interrupteurs ou des applications.
Précisons également que la domotique inclut les éléments de commande permettant de programmer des scénarii de vie. À travers un paramétrage, vous pouvez commander au chauffage de se lancer à heure dite, descendre les volets quand il commence à faire nuit, éteindre des éclairages, etc.
La maison connectée permet de piloter toute votre domotique en local et à distance via votre smartphone. Grâce à de multiples partenariats, vous pourrez connecter vos équipements aux solutions Legrand. A travers cette technologie, il est possible d’agir sur les éclairages, le chauffage, les volets roulants, et tous les objets connectés de votre maison. Même depuis l'écran de votre voiture !

Domotique, quelle utilité ?
Ce faisant, vous avez la possibilité d’adapter précisément vos équipements à votre style de vie et à vos habitudes. Si vous vous levez tous les jours à la même heure, la domotique vous permet de programmer les lumières, le chauffage et même la machine à café en fonction de vos horaires.
La domotique vidéo vous assure donc un pilotage plus intuitif et plus nomade de vos équipements.

Domotique et économies d'énergie
La domotique vise donc à optimiser le confort des occupants et leur sécurité, à tous les niveaux. Programmez des scènes de vies de votre quotidien, elles continueront même lorsque vous serez en vacances. Des scénarios programmés avant votre départ simulent votre présence à la maison grâce aux éclairages.
Grâce à la domotique, vous pouvez suivre vos consommations d'énergies. Il est aussi possible, par exemple, d’installer un éco-compteur intelligent pour suivre de près vos niveaux de consommation.
Tutoriel
Tuto vidéo
Questions fréquentes
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus »,...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.