Comment reconnaître un interrupteur bipolaire ?

Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.

Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté. 
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du courant électrique. Cela signifie qu'il coupe ou établit le circuit d'électricité sur 2 conducteurs différents (Phase et Neutre). 
La distinction entre ces 2 interrupteurs réside dans la façon de câbler les fils électriques.

Raccordement interrupteur bipolaire

legrand schema cablage interrupteur bipolaire 1222x569

Au premier abord, l’interrupteur unipolaire et l’interrupteur bipolaire ne présentent pas de différence esthétique.
Cette différence se trouve au niveau du câblage.
En effet, la platine de l’interrupteur bipolaire comprend 2 pôles de connexion destinés au Neutre et à la Phase.
 

Information complémentaire

Pensez à l’expertise professionnelle

Manipuler votre tableau électrique requiert une bonne maîtrise en matière d'électricité.
Pour éviter tout risque, nous mettons à disposition notre réseau d’électriciens certifiés pour vous permettre de contacter un professionnel qui vous assure une installation sécurisée et conforme à la norme.
 

Questions fréquentes

Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant  complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre...
En savoir plus
L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
En savoir plus
Pour reconnaître si un interrupteur est unipolaire ou bipolaire, il faut se pencher sur le câblage électrique.
Si seule la Phase (L) est reliée à l’interrupteur, il s’agit d’un interrupteur unipolaire. Si la Phase et le Neutre (L et N) sont connectés à l’interrupteur, il s’agit...
En savoir plus
Les dispositifs bipolaires sont surtout utilisés dans le secteur industriel et tertiaire. Faisons le parallèle avec l’interrupteur unipolaire. Ce dernier agit seulement sur le fil d’alimentation (la Phase). Les appareils bipolaires ont la particularité d’agir à la fois sur la...
En savoir plus
L'interrupteur minuterie est un point de commande unique qui permet d’allumer une source d’éclairage, à l’aide d’une simple pression sur le bouton.
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression...
En savoir plus
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement...
En savoir plus