Comment savoir si un interrupteur est unipolaire ou bipolaire ?
Pour reconnaître si un interrupteur est unipolaire ou bipolaire, il faut se pencher sur le câblage électrique.
Si seule la Phase (L) est reliée à l’interrupteur, il s’agit d’un interrupteur unipolaire. Si la Phase et le Neutre (L et N) sont connectés à l’interrupteur, il s’agit peut-être d’un interrupteur bipolaire.
Quelle différence ?
La grande majorité des interrupteurs utilisés dans les logements sont des interrupteurs unipolaires.
Ils établissent et coupent le circuit électrique seulement sur le fil d’alimentation, de la Phase. De l’autre côté, l’interrupteur bipolaire commute à la fois la Phase et le Neutre.
En interrompant le courant dans les 2 conducteurs du circuit, cet interrupteur offre une isolation totale de l’alimentation électrique
![legrand schema de cablage inter unipolaire bipolaire 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/legrand-schema-de-cablage-inter-unipolaire-bipolaire-1222x569_0.jpg?itok=1gRMNzXe)
Interrupteur unipolaire : cas d’usage
L’interrupteur unipolaire est destiné aux applications classiques, pour commander un point lumineux dans les pièces de vie (éclairage classique, petits luminaires, etc.).
![legrand types eclairage luminaires 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-types-eclairage-luminaires-700x700.jpg?itok=zLDShyKk)
![legrand salle de bain blanche lavabo 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-salle-de-bain-blanche-lavabo-700x700.jpg?itok=dNpDWIjA)
Interrupteur bipolaire : cas d’usage
Priorisez l’interrupteur bipolaire pour les éclairages situés dans des lieux exposés à l’humidité (cuisine, salle de bain, garage, sous-sol, etc.)
Dans les installations électriques, l’interrupteur bipolaire est surtout utilisé dans les milieux où une protection et une isolation plus rigoureuses sont demandées (installations industrielles, appareils sensibles).
Optez pour une installation professionnelle
Avant de débuter vos travaux de rénovation, il est recommandé de vous faire accompagner par un professionnel en prenant contact avec l'un de nos électriciens certifiés. L'expertise d'un artisan qualifié vous garantit sérénité tout au long de votre projet, avec une installation sécurisée et conformes aux normes actuelles.
![famille logo ec legrand 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-legrand_700x700_7.jpg?itok=ahWGjPoN)
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un interrupteur bipolaire et dans quel(s) cas l'installer ?
Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être... En savoir plus
Quand utiliser un disjoncteur bipolaire pour protéger un circuit ?
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur bipolaire ?
L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une... En savoir plus
Comment reconnaître un interrupteur bipolaire ?
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.
Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté.
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du... En savoir plus
Pourquoi installer un interrupteur bipolaire ?
Les dispositifs bipolaires sont surtout utilisés dans le secteur industriel et tertiaire. Faisons le parallèle avec l’interrupteur unipolaire. Ce dernier agit seulement sur le fil d’alimentation (la Phase). Les appareils bipolaires ont la particularité d’agir à la fois sur la... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.