Quand utiliser un disjoncteur bipolaire pour protéger un circuit ?

Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ?

Un disjoncteur unipolaire + neutre dispose d'une protection suffisante pour protéger les biens électriques domestiques (four, plaques de cuisson, etc.). Un disjoncteur bipolaire n'est donc pas nécessaire dans une installation électrique résidentielle. Il est plutôt destiné aux installations électriques tertiaires ou industrielles.

Un disjoncteur est un dispositif de protection qui vient s’installer au départ de chaque circuit électrique, afin de sécuriser les biens contre les surintensités et les surcharges. Il s'installe dans un tableau ou un coffret éléctrique.

Fonctionnement des deux types de disjoncteurs

D’abord, rappelons le rôle du disjoncteur au sein d’une installation électrique. Le disjoncteur a pour but de protéger les biens contre les surcharges (partie thermique) et les courts-circuits (partie magnétique) : on parle de disjoncteur magnétothermique.

 

Lorsqu’il détecte un problème sur le circuit, le disjoncteur coupe le courant et sa manette se baisse. Ce réflexe permet d’éviter les échauffements de câbles électriques, donc les risques d’incendie. Le disjoncteur d’abonné et les disjoncteurs fonctionnent de la même façon.

 

Or, en matière de protection, un disjoncteur unipolaire + neutre ne contrôle que le courant qui passe sur le conducteur de phase. Néanmoins, la phase et le neutre sont coupés, d'où son nom "disjoncteur unipolaire + neutre". Cette protection est largement suffisante pour une installation domestique.

 

Le disjoncteur bipolaire, quant à lui, contrôle le courant sur les deux conducteurs en même temps : la phase et le neutre. Cette protection renforcée est particulièrement adaptée aux environnements exigeants des secteurs tertiaires et industriels. 

Il convient à l'industrie, et n'est donc pas nécessaire pour la protection électrique de l'habitat.

Questions fréquentes

On peut souhaiter changer un disjoncteur pour plusieurs raisons : produit défectueux, changement de la charge nécessitant le remplacement du circuit, rénovation… Si, suite à une coupure, un disjoncteur ne peut pas être réarmé, c’est qu’il est probablement défectueux, ou que le...
En savoir plus
C’est la norme NF C 15-100 qui régit les obligations en matière d’installation électrique dans un foyer. Pour la sécurité des habitants du logement, elle impose au minimum qu’un circuit spécifique soit alloué aux radiateurs de la maison. L’intensité maximale du disjoncteur qui...
En savoir plus
L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un...
En savoir plus
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet...
En savoir plus
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous...
En savoir plus
Installé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements. La norme NF C...
En savoir plus
Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. Le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine. Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m du...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Si vous faites face à de fréquentes coupures de courant, la cause du problème est peut être associée au compteur électrique plutôt qu'aux disjoncteurs. Il est possible que le contrat que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie ne soit pas en adéquation avec vos...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message