Comment augmenter l'ampérage d'un disjoncteur ?

Si vous faites face à de fréquentes coupures de courant, la cause du problème est peut être associée au compteur électrique plutôt qu'aux disjoncteurs. Il est possible que le contrat que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie ne soit pas en adéquation avec vos consommations quotidiennes. 

En revanche, s'il s'agit de votre disjoncteur d'abonné, il faudra s'adresser directement à votre fournisseur d'énergie, car lui seul est habilité à remplacer ou augmenter l'ampérage de ce dernier.

Legrand dispose de solutions pour éviter de souscrire un contrat plus élevé notamment grâce au délesteur connecté Drivia with Netatmo.

Information complémentaire

Comment choisir le bon disjoncteur ?

Les disjoncteurs jouent un rôle essentiel dans la protection de votre installation électrique en évitant les risques d'incendie et en garantissant un fonctionnement sûr.
Le choix du disjoncteur doit être adapté au circuit qu’il protège. Pour ce faire vous devez prendre en compte :

  • le calibre du disjoncteur (ampérage)
  • la section de câble
     

Information complémentaire

Réglementations pour une installation sécurisée

Il est primordial d’associer le bon ampérage et la bonne section de câble aux différents circuits de votre logement.
Voici un tableau qui reprend les directives issues de la norme NF C 15-100 concernant la protection des biens et des circuits.

Par exemple, pour les plaques de cuisson, la norme impose :

  • un circuit dédié
  • un disjoncteur de calibre 32A
  • une section de câble de 6mm2
     

Information complémentaire

Délesteur connecté : fini les coupures intempestives

Le délesteur connecté Drivia with Netatmo est le produit idéal pour assurer le suivi de vos consommations et éviter les coupures électriques intempestives. Il permet :

  • d'éteindre de manière proactive et progressive les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation selon des priorités de délestage paramétrées dans l'app Home + Control (contacteur connecté, sorties de câbles connectées, prises connectées, etc.)
  • d'être alerté sur son smartphone, via l'App Home + Control, en cas de surconsommation
  • de maîtriser et lisser sa consommation pour éviter des coupures électriques intempestives liées au dépassement de son contrat d'électricité 

Information complémentaire

Consultez un électricien professionnel

Si vous apportez une modification majeure à votre système électrique, vous êtes dans l’obligation de respecter les normes électriques en vigueur.
Pour votre sécurité et votre confort, nous vous recommandons de faire appel à un électricien pour évaluer vos besoins et déterminer dans quelle mesure il est nécessaire d’apporter des changements dans votre installation.
Pour cela, Legrand met à votre disposition son réseau d’électriciens certifiés pour trouver un professionnel près de chez vous
 

Questions fréquentes

Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un...
En savoir plus
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant...
En savoir plus
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les...
En savoir plus
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage   Le disjoncteur...
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
En savoir plus
Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message