Combien de radiateurs par disjoncteur ?

Par exemple, 3 radiateurs de 1500W chacun pour un disjoncteur 20A.

Le chauffage du logement doit être alimenté par au moins un circuit dédié (imposé par la norme NF C 15-100). Le nombre de radiateurs par disjoncteur dépend de la puissance totale du circuit chauffage et du calibre choisi. Il faudra également veiller à adapter la section des conducteurs pour alimenter les différents circuits chauffage. Créez si besoin plusieurs zones pour répartir la puissance. Voici ce que dit la norme NF C 15-100

  • un disjoncteur de 16A protège un circuit chauffage allant jusqu'à 3500W (section de fils minimum de 1,5mm²)
  • un disjoncteur de 20A protège un circuit chauffage allant jusqu’à 4500W (section de fils minimum de 2,5mm²)
  • un disjoncteur de 25A protège un circuit chauffage allant jusqu’à 5750W (section de fils minimum de 4mm²)
  • un disjoncteur de 32A protège un circuit chauffage allant jusqu’à 7250W (section de fils minimum de 6mm²)
disjoncteur 20a borne auto 700x450

Combien de radiateurs sur un disjoncteur 20A ?

Un disjoncteur 20A possède la capacité de protéger un circuit de chauffage d’une puissance maximale de 4500W. Il est donc possible de raccorder à ce circuit trois radiateurs de 1500W, par exemple.

Pour le raccordement, il est préférable de privilégier la proximité des radiateurs entre eux afin de les réunir sur un même circuit. Les conducteurs à utiliser sont d’une section de 2,5mm² minimum.

Puissance totale maximumSection minimum de filsIntensité maximum des disjoncteurs
3500W1,5mm²16A
4500W2,5mm²20A
5750W4mm²25A
7250W6mm²32A
schema tab calibre disjoncteur puissance radiateurs 700x700

Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance des radiateurs ?

Le calibre d’un disjoncteur et la section de fils sont à choisir en fonction de la puissance totale des radiateurs qui seront raccordés au circuit.

Si cette puissance est de 3500W, l’intensité du disjoncteur doit être de 16A (avec une section de fils de 1,5mm² minimum).

Un disjoncteur de 25A conviendra pour une puissance maximale de chauffage de 5750W (avec une section de fils de 4mm² minimum).

schema cablage disjoncteur20a radiateur jour nuit 700x700

Disjoncteur 32A pour 7250W de puissance maximale de chauffage

Un disjoncteur de 32A est nécessaire pour protéger un circuit d’une puissance maximale totale de 7250W. Le raccordement s’effectue avec des fils d’une section de 6mm².

Ce type de disjoncteur est rarement utilisé pour les circuits chauffage, car cela nécessite l’utilisation d’une grande quantité de conducteurs 6mm².

En règle générale, il est préférable de créer des zones de chauffage. Par exemple une zone nuit et une zone jour, ce qui permettra de répartir les radiateurs sur deux disjoncteurs de 16 ou 20A suivant la consommation de chaque circuit. Cela contribue à conserver une continuité de service : si un chauffage est défectueux, seul le circuit concerné sera coupé.

double prise 2pt usb 700x700

Particularité des planchers rayonnants électriques

Le raccordement d’un plancher à accumulation ou direct (plancher rayonnant électrique) impose d’autres règles pour le choix de disjoncteurs en fonction de la puissance :

  • ainsi, le disjoncteur de 16A protège un circuit de plancher chauffant jusqu’à une puissance maximale de 1700W
  • jusqu’à 3400W, le disjoncteur sera de 20A
  • un disjoncteur de 25A peut supporter jusqu’à 4200W
  • une puissance de 5400W, un disjoncteur de 32A sera requis
  • pour une puissance de 7250W, un disjoncteur de 40A sera nécessaire avec une section de conducteur de 10mm²

Cette particularité prend en compte l’appel de courant au démarrage à froid de l’installation et tient compte de la température atteinte dans les gaines d’alimentation du plancher jusqu’au tableau électrique. 

famille logo ec 700x700

Contacter un pro

Pour vous assurer une installation parfaitement sécurisée, faites appel à un professionnel. Nous mettons à votre disposition les coordonnées d’électriciens certifiés Legrand proches de votre domicile sur electricien-certifié.fr

Questions fréquentes

8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Cela dépend de la puissance de votre climatiseur. Il suffit de diviser la puissance (nombre de Watts) par 230 V. Si votre climatiseur consomme 2 000 W, cela donne moins de 9 ampères. Dans ce cas, un disjoncteur 10 A suffira Si votre climatiseur consomme 4 000 W, soit 17 ampères,...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Un disjoncteur 20A avec une section de fil de 2,5mm² pour protéger le circuit dédié au four ! Un four doit être alimenté par un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur dont le calibre dépend de la puissance de l’appareil et des prescriptions de la norme NF C...
En savoir plus
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre.   Tous les circuits de votre...
En savoir plus
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau...
En savoir plus
Un disjoncteur 32 A avec un fil de section 6mm² ! Les plaques à induction nécessitent un circuit spécialisé avec un disjoncteur adapté à leur puissance, conformément à la norme NF C 15‑100 et aux indications du fabricant. Le branchement se fait sur une ligne dédiée avec la bonne...
En savoir plus
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A dans le tableau électrique et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message