Combien de volets roulants par disjoncteur ?

L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un même disjoncteur, dépend de la puissance de leurs moteurs. Peu gourmands en énergie, ils peuvent être plusieurs sur un circuit protégé par un disjoncteur 16 A dans la limite de la puissance admissible des conducteurs Par exemple pour des conducteurs de 1.5mm², la puissance est comprise entre 2300 et 3680 W.

Information complémentaire

Combien de volets roulants sur un disjoncteur 10 A ?

Il est possible de raccorder un circuit spécialisé pour volets roulants sur un disjoncteur de 10 A. En effet, la norme NF C 15-100 impose un disjoncteur de 16 A au maximum pour protéger un circuit électrique de volets roulants (avec une section de fils de 1,5 mm²).

Information complémentaire

Créer au moins deux circuits de volets roulants

Même si la norme n’impose rien en la matière, il est recommandé de créer deux circuits de volets roulants par niveau de la maison. En effet, quand tous les volets roulants sont protégés par le même disjoncteur, si un problème survient sur ce circuit, il sera impossible d’ouvrir le moindre volet.

En créant deux circuits de volets roulants, au moins pour le rez-de-chaussée, vous êtes assuré de pouvoir continuer à y accéder par l’extérieur.

Information complémentaire

Des volets roulants connectés with Netatmo

Legrand with Netatmo propose des commandes pour des volets roulants connectés dans ses célèbres gammes Céliane, Mosaic et dooxie.

Depuis l’application Home + Control, contrôlez ainsi les volets roulants de toutes les pièces de la maison !

À câbler ou sans fils, ces interrupteurs s’adaptent parfaitement à votre projet pour un confort maximal.

Information complémentaire

Le confort, une affaire d’expert

Pour équiper un futur logement ou donner un nouveau souffle à votre intérieur, afin d’être sûr que l’installation soit réalisée dans les règles, confiez la pose de vos volets roulants à un électricien certifié.

Sur notre annuaire, retrouvez les coordonnées de tous les électriciens certifiés par Legrand à proximité de chez vous.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message