Quel disjoncteur pour une plaque vitrocéramique ?

La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements.

La norme NF C 15-100 précise donc le type de disjoncteur à installer obligatoirement pour sécuriser le branchement d’une plaque vitrocéramique.

Information complémentaire

Un circuit dédié à la plaque vitrocéramique

Le circuit dédié à la plaque vitrocéramique doit être protégé par un disjoncteur de 32 A maximum, et le câblage s’effectue avec du fil électrique de section 6 mm² minimum.

En effet, les recommandations de la norme NF C 15-100, précisent que la plaque vitrocéramique, comme toute autre plaque de cuisson, doit disposer d’un circuit dédié faisant partie des circuits spécialisés de la maison (qui sont au minimum de cinq).

Information complémentaire

Une sécurité maximale pour tous les types de plaques et cuisinières électriques

Quelle que soit la puissance de votre plaque vitrocéramique, la pose d’un disjoncteur de 32 A est une protection adaptée en cas de remplacement de vos plaques de cuisson par des équipement équivalents. Cette protection est donc valable pour toutes les plaques de cuisson. La NF C 15-100 recommande aussi, et l’oblige pour les constructions neuves et les rénovations, de remplacer l’emploi de fusibles par celui de disjoncteurs réarmables.

Information complémentaire

Votre disjoncteur installé par un pro

Installer un disjoncteur dans un tableau électrique, que ce soit pour protéger le circuit d’une table vitrocéramique ou pour tout autre équipement, demande de posséder quelques compétences en la matière.

Pour vous garantir une pose en toute sécurité et en totale conformité avec la norme, confiez votre installation à l’un de nos électriciens certifiés.

Questions fréquentes

Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre.   Tous les circuits de votre...
En savoir plus
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est...
En savoir plus
Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain...
En savoir plus
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau...
En savoir plus
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message