Qu'est-ce qu'une prise de courant GTL ?

Une prise de courant GTL est une prise installée dans la Gaine Technique Logement. La prise est au format modulaire si elle est installée sur une rangée de votre tableau électrique. Elle peut également être pré-intégrée dans le support de box au niveau de votre coffret de communication.
Les prises modulaires ou pré-intégrée s'utilisent comme des prises électriques classiques. Elles vous permettent de brancher un appareil électrique ou un appareil multimédia.

Information complémentaire

Gaine Technique Logement : quelques rappels

La Gaine Technique Logement, appelée GTL, regroupe l’ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement : disjoncteur d’abonné, tableau électrique, coffret de communication. Elle est située dans l’ETEL - Espace Technique Logement - à l’intérieur du logement ou dans un local annexe directement accessible (garage communiquant avec la maison, par exemple). La norme NF C 15-100 définit des hauteurs précises des appareils pour en faciliter l’accès.

Information complémentaire

Espace communication : prise de courant avec terre obligatoire

Dans l’espace coffret de communication ou dans un volume attenant de dimensions minimales

24 x 30 cm et de profondeur 20 cm, la norme impose la présence d’au moins une prise de courant avec terre pour alimenter les équipements amenés à y être installés : box de l’opérateur, switch Ethernet, amplificateur… Notre support avec prise intégrée et cordons RJ45 permet justement l’accueil d’une box et son branchement au coffret multimédia en toute facilité.

Information complémentaire

Deuxième prise électrique recommandée

Il est tout à fait possible, et même recommandé, d’installer d’autres prises dans la GTL :

1) dans l’espace tableau de communication : un emplacement est notamment prévu dans notre support box, à côté de la prise pré-intégrée, pour le branchement d’un deuxième équipement multimédia.

2) sur une rangée du tableau électrique : la prise est alors de format modulaire. Elle peut vous servir pour brancher un appareil électrique (aspirateur, baladeuse…). Elle peut aussi être utile à tout professionnel intervenant pour des travaux dans votre logement.

Information complémentaire

Parlez-en avec votre électricien

Une question ? Besoin d’ajouter une prise dans votre GTL ? Contactez dès maintenant un professionnel !

Questions fréquentes

Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
Legrand vous propose deux options : un tableau électrique à équiper entièrement ou un tableau électrique comportant déjà des dispositifs de protection (pré-équipé).   Le tableau électrique est le centre névralgique de votre installation, il est donc important de le choisir avec...
En savoir plus
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Une coupure d’électricité peut provenir de l’arrêt du disjoncteur général, d’un interrupteur différentiel ou d’un disjoncteur divisionnaire. Pour remettre le courant, il convient de repérer l’origine de la coupure afin de résoudre le problème.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message