Information complémentaire

Soyez prudent !
La recherche de phase se fait obligatoirement sous tension. Cela nécessite de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout risque de chocs électriques, en utilisant des protections individuelles (gants isolants, lunettes de protection, etc.).
Toutefois, les installations anciennes - antérieures aux années 1970 et à l’instauration de la norme NF C 15-100 - ou des interventions de personnes non qualifiées peuvent aboutir à une mauvaise utilisation des couleurs normalisées. C’est pourquoi, il est conseillé de toujours tester les fils pour trouver la phase.
Information complémentaire

Comment reconnaître le fil de phase ?
La norme NF C 15-100 définit les couleurs associées aux différents fils électriques. Les couleurs obligatoires sont le bleu pour le conducteur neutre et la double couleur vert et jaune pour le conducteur de protection (la terre).
Les autres couleurs de fils conducteurs ne sont pas mentionnés dans la norme, mais l’usage veut que le rouge, le noir, l’orange ou le violet soient attribués au fil de phase.
Information complémentaire

Testez les fils
Pour ce faire, utilisez un tournevis testeur dont la vocation est de détecter la présence de courant sur un fil ou une borne (phase) :
- si le voyant reste éteint = absence de phase
- si le voyant est allumé = présence de la phase
Astuce : une fois la phase repérée, positionnez un marqueur sur le fil qui vous aidera à la reconnaitre facilement lors de votre intervention.
Si vous intervenez sur votre installation après le repérage de la phase, vous devez couper le courant en abaissant la manette de votre disjoncteur d'abonné, vérifiez l'absence de tension avant toute autre opération.
Information complémentaire

Trouvez un électricien
Important : il est parfois obligatoire de faire appel à un électricien professionnel afin de garantir une installation conforme à la norme en vigueur.
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.