Comment est-ce que Legrand limite son impact environnemental avec la gamme Céliane ?

Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés.

87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.

celiane boite carton recyclable 700x650

Recyclage les emballages

Les produits Céliane sont emballés dans des boîtes en carton entièrement recyclables et les sachets d’emballage ne comportent pas de plastique.

celiane gamme responsable 700x700

Production à proximité

L’acheminement des produits est réduit du fait de la production des produits à 87 % en France.

Les plaques en Porcelaine ainsi que les mécanismes des interrupteurs et prises Céliane sont fabriqués à Limoges. Les finitions en Hêtre sont produites dans le Grand Est, les finitions en Feutre en Normandie et les finitions en Liège en Nouvelle-Aquitaine.

celiane eco concu finition brillante 700x550

Utilisation de plastique recyclé 

Céliane utilise du plastique recyclé lors de la fabrication des produits, notamment pour les sous plaques noires Céliane qui sont intégralement en plastique recyclé, ou encore les plaques de finition Noir Météore et Noir Mat qui en contiennent 90%. Ce plastique est issu de déchets plastiques (cafetières, de grille pains, ou encore d’autres produits industriels).

Quant à la prise Céliane Surface Confort, elle contient 87% de plastique recyclé.

celiane inter liege 700x700

Utilisation de bois géré durablement

Pour la fabrication des plaques de finitions en bois, le matériau est issu de forêts gérées durablement.

Les plaques en Chêne comportent le label FSC, et les plaques de finition en Liège, Frêne Wengué et en Hêtre bénéficient du label PEFC.

famille logo ec 700x700

Contactez un électricien

Vous préférez confier l’installation des produits Legrand à un professionnel ?

Trouvez un électricien proche de chez vous dans le réseau Électricien Certifié de Legrand !

legende celiane finitions bois pefc fsc 930x650

(1) Les plaques de finitions en bois sont des pièces uniques en matière naturelle, dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. 

Questions fréquentes

87% des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.  
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
Les fiches " Qualités et Caractéristiques Environnementales " aussi appelées fiches QCE, compilent sur un même document l'ensemble des informations environnementales des produits. L'objectif est d'apporter aux consommateurs, une information claire, précise et complète sur les produits :...
En savoir plus
Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ "que cherchez-vous", ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose".
En savoir plus
Le guide de l'électricité Legrand vous permettra de mener à bien votre projet de construction, de rénovation ou d'amélioration de votre habitat. Vous y découvrirez toutes les gammes de produits Legrand, les schémas de câblage correspondants, ainsi que de nombreux conseils pratiques pour...
En savoir plus
Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. Selon le sens de rotation de labague,...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message