Comment s’y prendre pour installer un détecteur mural Céliane ?

Temps estimé : 20 Tutoriel

Avec le détecteur mural et son champ de détection de 170 degrés, il est possible d’allumer un éclairage en passant simplement devant ! La portée est de maximum 8 mètres et peut se régler. Il peut fonctionner avec tous types de lampes (incandescente fluorescente, LED, halogène, fluocompacte), de 5 à 200W.

 

Il est également possible d’appuyer quand même sur l’interrupteur selon l’enjoliveur.

Matériel requis

Pour installer un détecteur mural Céliane, munissez-vous de :

  • une boîte d'encastrement Batibox (profondeur 40 millimètres)
  • un support Batibox 1 poste
  • un détecteur Céliane réf. CM0050 (2 fils sans neutre) ou réf. CM0051 (3 fils avec neutre)
  • un enjoliveur (avec ou sans dérogation)
  • une plaque de finition
  • fils électriques 1,5mm²

Pour la sécurité

Tout en vous assurant de l’absence de tension à sa sortie, coupez et consignez votre disjoncteur d’abonné pour éviter qu’un occupant du logement ne remette le courant pendant les travaux.

Étape 1 : Installer les détecteurs

Les détecteurs peuvent être installés à minima dans une boîte d’encastrement de 30 millimètres de profondeur, mais pour plus de confort, dans ce tuto, une boîte de 40 millimètres est utilisée.

  • pour câbler le détecteur sans neutre, raccordez le fil de phase en borne L et le fil de phase coupée relié à l'éclairage à commander
  • pour câbler le détecteur avec neutre, il faut raccorder le fil de phase à la borne L, le fil de phase coupée relié à l'éclairage à commander, et le fil de neutre à la borne N

Les schémas pour câbler sont disponibles dans les notices des détecteurs Céliane.

  • montez le détecteur dans la boîte d'encastrement

Étape 2 : Régler la temporisation et le seuil de luminosité

  • remettez le courant
  • réglez la temporisation (entre 5 secondes et 30 minutes)
  • réglez le seuil de luminosité (entre 5 et 1275lux)

Si on passe en position Max., le seuil de luminosité se désactive.

Étape 3 : Régler la sensibilité

  • pour régler la sensibilité (la portée du champ de détection), il suffit de tourner la molette sur la position roue crantée

Le voyant clignote rapidement. Par défaut, la portée est réglée sur 4 mètres.

Pour changer la portée de détection, appuyez brièvement au centre du détecteur.

Le voyant clignote.

La portée change à chaque appui, dans l’ordre suivant : au départ la portée par défaut est de 4 mètres, puis 6 mètres (le voyant clignote lentement), 8 mètres (le voyant clignote très lentement), puis 2 mètres (le voyant clignote très rapidement), et retour à 4 mètres, la position par défaut.

  • tournez la molette sur la position Time (5 secondes et 30 minutes) pour sortir du mode Réglage

Le voyant s'éteint.

Étape 4 : Finaliser l’installation

Reportez vous aux notices des détecteurs et découvrez les autres fonctionnalités possibles (dérogation temporisée, association du détecteur 2 fils à une minuterie, etc.)

  • montez l'enjoliveur et la plaque de finition par-dessus

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus