Composer et poser Céliane simplement
Possible à installer facilement dans les logements neufs comme pour des rénovations, Céliane est compatible avec toutes les boîtes Batibox, de 1 à 4 postes.
De plus, pour la rénovation, il est facile de réutiliser des supports Batibox 1 poste afin de créer un multiposte d’entraxe 57mm. Il faut simplement, en suivant la prédécoupe, casser la partie latérale des supports 1 poste.
Les supports Batibox sont rigides, et résistants à la déformation grâce à une nervure de renfort. Ils comportent de l’acier avec un traitement anti-corrosion.

Esthétique de Céliane
De 1 à 4 postes, à l’horizontale comme à la verticale, l’appareillage Céliane s’adapte et s’aligne parfaitement sur le mur, quelle que soit sa nature, pour une installation toujours impeccable. En effet, il est équipé d’un système de plaque ajustable qui permet un rattrapage des irrégularités du mur ainsi que du positionnement de la boîte d’encastrement. La plaque est ainsi alignée à la fois par rapport à l’enjoliveur, et par rapport au mur.

Variateur Céliane
Le variateur Céliane permet de créer une multitude d’ambiances d’un simple geste (festives, tamisées, selon les envies). Son doigt permet l’allumage et l’extinction de la lumière, et aussi de faire varier l’intensité lumineuse de la pièce via le + et le -.
Le niveau d’éclairement de la lumière est conservé après l’extinction grâce à la fonction mémoire de niveau intégrée dans le variateur.
D’une profondeur réduite, elle peut s’installer dans une boîte d’encastrement d’une profondeur de 30mm.

Céliane Rotary, un interrupteur variateur design et intuitif
Faites varier les intensités lumineuses des pièces de votre logement et créez des ambiances propres aux activités souhaitées ou aux moments de la journée avec l’interrupteur variateur Céliane Rotary. Son usage est intuitif : il suffit de tourner la bague lumineuse pour régler la lumière comme on le souhaite.
Sa fonction mémoire de niveau (mémorisation du niveau d’éclairement avant l’extinction) permet de ne pas avoir à procéder plusieurs fois au réglage.
Adapté à tous types de lampes (LEDs, tubes fluos avec ballast, halogènes) de 5 à 200W, il peut également être contrôlé par l’App Home + Control depuis votre smartphone, ou par la voix avec un assistant vocal.

Céliane Rotary ambiances couleurs
Créez des ambiances lumineuses colorées en local sur la commande, ou bien à distance depuis votre smartphone sur l’App Home + Control ou par la voix à l’aide d’un assistant vocal. Choisissez les couleurs qui vous correspondent, et créez vos moments.
Les commandes connectées pour ambiances couleurs sont compatibles avec toutes les lampes pour ambiances couleurs Zigbee 3.0, dont la Ledvance Smart + Zigbee, et les commandes filaires peuvent venir en remplacement d’un interrupteur existant.

Faites appel à un électricien professionnel
Vous préférez laisser un professionnel procéder au remplacement de votre interrupteur simple par un variateur ? Ou vous souhaitez faire installer des produits Céliane chez vous ?
Trouvez un électricien près de chez vous dans le réseau Électricien certifié de Legrand ! Vous pourrez ainsi vous faire conseiller quant aux travaux que vous souhaitez réaliser, et lui confier l’installation de vos produits.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.