Puis-je actualiser mes plaques de finitions et enjoliveurs Céliane avec la dernière collection Céliane ?

Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.

Dans le cas d’un autre mécanisme, tous les éléments sont compatibles les uns avec les autres : l’ancien mécanisme est compatible avec les plaques et enjoliveurs de la nouvelle version, et le nouveau mécanisme est compatible avec d’anciennes plaques ou anciens enjoliveurs.

Information complémentaire

Remplacer une ancienne plaque par une nouvelle

Concernant les plaques de finition, il est possible de mettre une nouvelle plaque par-dessus un ancien enjoliveur, et le nouvel enjoliveur est compatible avec les anciennes plaques. Le support Batibox, quant à lui, reste le même pour les deux versions de Céliane.

Information complémentaire

Interrupteurs Céliane 

L’interrupteur Céliane possède une plaque légèrement arrondie et une surface tendue. Son doigt flottant semble comme suspendu dans l’espace, ce qui donne une impression de légèreté.

Il existe également une version à anneau de l'interrupteur Céliane. Très élégant, il affiche des matières nobles qui se prolongent du cœur de l’anneau à la plaque. Son anneau est souligné par un halo lumineux subtil.

Information complémentaire

Finitions dans le ton

Les finitions Déco sont inspirantes et donnent envie de changer son intérieur. Les finitions Métal se veulent contemporaines et valorisent la décoration intérieure. Les finitions Vintage sont authentiques et naturelles. Enfin, les finitions Matière subliment la déco grâce à des matières nobles telles que le bois, la porcelaine, le verre ou encore le métal.

Information complémentaire

Esthétique parfaite

Même si le mur ou le positionnement de la boîte ne sont pas réguliers, le système de plaque ajustable peut rattraper tout ça !

Vous aurez ainsi un alignement parfait entre le mur et la plaque, ainsi qu’entre la plaque et l’enjoliveur.

Information complémentaire

Pour la rénovation

Il est facile de réutiliser un support 1 poste Batibox pour créer un multiposte d’une entraxe de 57 mm ! Rénovez facilement votre logement avec les supports Batibox !

Il vous suffit de casser en suivant la prédécoupe la partie latérale des supports 1 poste avant de les assembler.

Le support est également résistant à la déformation grâce à une nervure de renfort.

Information complémentaire

Intéressé par l’installation de produits par un pro ?

Choisissez un artisan professionnel près de chez vous parmi ceux qui ont été sélectionnés par Legrand dans le réseau Électriciens certifiés !

L’électricien professionnel vous conseillera concernant les produits adaptés à votre logement et à vos besoins. Il vous les installera en toute sécurité. Demandez votre devis !

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions : les finitions Déco, tendances et inspirantes les finitions Métal, chics et contemporaines les finitions Vintage, la touche nostalgie les finitions Matière, authentiques et nobles   Les...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message