Comment les interrupteurs et prises Céliane privilégient-ils l'économie circulaire ?

Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.

Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur certaines finitions Céliane.

Information complémentaire

Plastique recyclé : réutilisation

Les produits Céliane contiennent des matières recyclées, et privilégient donc l’économie circulaire en réutilisant des matières d’origine industrielle pour leur fabrication : 

  • 100% de plastique recyclé dans les sous-plaques noires (issu de déchets plastiques industriels, dont des déchets de sèche-cheveux, grille pains, cafetières, etc.),
  • 90% de plastique recyclé dans les plaques de finitions Noires (Noir mat et Noir météore)
  • 87% de plastique recyclé (issu de déchets de l’industrie des phares automobiles) dans les prises Surface Confort

Information complémentaire

Plastique biosourcé : un déchet consommé

La couche de plastique qui donne un aspect brillant à certaines finitions Céliane est obtenue à partir de la lignine, un déchet de l’industrie du papier.

Le plastique ainsi obtenu est le même que celui conçu avec du pétrole, mais il est biosourcé et provient donc d’une source renouvelable, le bois. 

Par exemple, les finitions Déco qui comportent de la lignine sont le Blanc émaillé, le Jaune safran, le Bleu de four, le Vert Céladon ou encore le Blanc relief.

Information complémentaire

Savoir-faire

Les plaques de finition Vintage sont fabriquées dans le respect du savoir-faire des entreprises du patrimoine vivant et comportent le label EPV (Entreprise du patrimoine vivant), un label qui distingue les entreprises qui ont un savoir-faire d’excellence.

Les plaques en bois sont issues de forêts éco gérées et sont uniques, car leur aspect peut varier en raison des matières naturelles utilisées. Les plaques Vintage comportent le label PEFC. Parmi les finitions Matière, les plaques en Chêne bénéficient du label FSC, et la plaque en Frêne Wengué du label PEFC.

Information complémentaire

Fabrication et emballages responsables

Une majorité des produits Céliane sont fabriqués en France, ce qui limite la part des transports dans leur acheminement.

Les emballages des produits sont recyclables à 100 % (cartons d’emballages), et les sachets ne contiennent pas de plastique afin de limiter l’impact environnemental.

Information complémentaire

Faites installer vos produits par un pro

Choisissez un électricien proche de chez vous pour installer vos produits avec le réseau Électricien Certifié de Legrand, des pros sélectionnés par Legrand !

Questions fréquentes

Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche, ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose".
En savoir plus
Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions : les finitions Déco, tendances et inspirantes les finitions Métal, chics et contemporaines les finitions Vintage, la touche nostalgie les finitions Matière, authentiques et nobles   Les...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message