Quelle est la différence entre un interrupteur sans contact et un détecteur mural ?

Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible de l’associer à un micromodule connecté (réf. 1 991 42).

Un détecteur mural fonctionne différemment : il détecte le mouvement et allume automatiquement la lumière. Il l’éteint aussi automatiquement après un laps de temps (temporisation) qu’il est possible de régler. Si l’éclairage naturel est suffisant, l’interrupteur le détecte et n’allume pas la lumière.

Information complémentaire

Céliane sans contact : allumer sans toucher

L’interrupteur sans contact Céliane permet d’allumer ou d’éteindre ses luminaires en passant simplement sa main devant. Hygiénique, cet interrupteur a sa place dans la salle de bain, dans la cuisine, mais également dans les lieux de passage de votre logement (couloirs). De plus, il est doté d’une LED pour faciliter son repérage dans l’obscurité.

Vous souhaitez pouvoir allumer et éteindre la lumière à distance ? C’est possible en associant votre interrupteur sans contact à un micromodule connecté ! Contrôlez ainsi vos éclairages avec votre smartphone sur l’App Home + Control.

Enfin, il est possible d’installer l’interrupteur Céliane sans contact en lieu et place d’un interrupteur existant.

Information complémentaire

Céliane with Netatmo, des économies sur le chauffage

Avec les solutions connectées Céliane with Netatmo, réduisez votre consommation d’énergie au quotidien. Contrôlez vos dépenses énergétiques sur l’App Home + Control depuis votre smartphone.

Automatisez l’ouverture et la fermeture totale ou partielle de vos volets roulants et stores avec l’interrupteur connecté Céliane with Netatmo, et créez des scénarios, un planning horaire ou bien faites fonctionner vos volets roulants en fonction de la météo. Avec une meilleure gestion des volets roulants, il est possible d’éviter les déperditions thermiques par les fenêtres, et ainsi de faire des économies d’énergie sur le chauffage !

Avec la sortie de câble connectée, contrôlez vos radiateurs et sèche-serviettes électriques et programmez leur fonctionnement tout en suivant leurs consommations !

Information complémentaire

Confiez votre installation à un pro

Vous préférez confier l’installation de vos produits Céliane à un professionnel ? Trouvez un électricien près de chez vous avec le réseau Électricien certifié de Legrand !

Faites vous conseiller quant aux produits à installer dans votre logement, selon vos besoins et vos envies !

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message