Comment choisir le bon disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit ?

Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il n’y a que des différences d’utilisation et de normes. Les trois dispositifs ont la même fonctionnalité (protéger les circuits et les biens au sein du logement) et offrent le même niveau de sécurité.

Le porte-fusible et le coupe-circuit

disjoncteur et coupe circuit fusible 1222x569

Porte-fusible et coupe-circuit sont un seul et même produit, doté de deux désignations distinctes. Ce dispositif a pour but de protéger les circuits et les biens dans le logement.

 

Lorsque le porte-fusible ou coupe-circuit détecte une surcharge ou un court-circuit sur le circuit qu’il protège, il coupe l’alimentation en un minimum de temps. Cela, pour empêcher les câbles de s’échauffer (risque d’incendie) et les appareils d’être endommagés.

 

Le coupe-circuit (ou porte-fusible) se place sur le tableau électrique, en aval de l’interrupteur différentiel, jusqu’à 8 unités par rangée. Chaque dispositif est relié à un unique circuit. Il peut s’agir d’éclairages, de prises de courant, de volets roulants, de radiateurs électriques, etc.

 

On parle de porte-fusible pour une raison simple : le coupe-circuit intègre un fusible qui saute en cas d’anomalie sur le circuit. Une fois que le fusible a sauté, il ne fonctionne plus. Il faut alors le changer pour que le dispositif puisse de nouveau faire office de protection pour les biens.

Le disjoncteur

disjoncteur dans tableau electrique legende 1222x569

Le disjoncteur joue le même rôle que le porte-fusible ou coupe-circuit : dès lors qu’il détecte une surcharge ou une surintensité, il protège les biens en coupant le circuit concerné. Sa fonctionnalité ne change pas, ni le niveau de sécurité offert.

 

Lui aussi se place sur le tableau de répartition, dans une rangée protégée par un interrupteur différentiel. Jusqu’à 8 disjoncteurs peuvent être associés à un interrupteur différentiel.

 

La différence, c’est que le disjoncteur n’intègre pas de fusible. Lorsqu’il saute et que le circuit est coupé, sa manette s’abaisse. Pour le réarmer, il suffit de relever la manette une fois que le défaut sur le circuit a été résolu : le disjoncteur n’a donc pas été endommagé par l’anomalie.

 

Voyez par exemple comment ajouter un disjoncteur pour un circuit de prises de courant grâce au tutoriel ci-dessous.

Tuto vidéo

Ajouter un disjoncteur pour circuit prises de courant

Que choisir entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit ?

norme disjoncteurs circuits 1222x569

Vous n’avez pas vraiment à choisir entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit : la norme N FC 15-100, qui régit l’installation électrique domestique, impose l’utilisation de disjoncteurs dans les réseaux résidentiels.

 

Autrement dit : lorsque vous rénovez votre installation, vous devez remplacer vos coupe-circuits existants par des disjoncteurs réarmables. Il n’est plus permis d’installer un porte-fusible comme c’était le cas auparavant. Tous les logements neufs sont désormais protégés par des disjoncteurs.

 

Le seul choix à faire concerne le calibre du disjoncteur, selon le type de circuit à protéger : intensité maximale de 16 A pour un circuit d’éclairages ou de prises de courant (jusqu’à 8), disjoncteur 20 A pour les prises dans la cuisine (jusqu’à 6) ou les circuits spécialisés, etc.

Information complémentaire

Choisir ses disjoncteurs

Référez-vous à la norme NF C 15-100 : elle donne toutes les informations nécessaires pour protéger vos circuits de façon adéquate en optant pour le bon calibre de disjoncteur et la bonne épaisseur de câble. Pour faire votre choix, consultez le guide consacré aux tableaux électriques.

Questions fréquentes

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message