Comment brancher une horloge sur un tableau électrique ?

L’horloge de tableau électrique est un équipement modulaire qui s’installe dans le coffret électrique afin de vous permettre de programmer la mise en marche et l’arrêt de certains appareils. Très pratique pour gérer, par exemple des pompes de piscine. L’horloge, aussi appelée interrupteur horaire, peut être à cadran analogique ou digital. Connectée ou non, elle simplifie votre quotidien et vous permet de réaliser de belles économies d’énergie.

Information complémentaire

Horloge de tableau électrique : quels avantages ?

L’horloge à cadran pour tableau électrique, ou interrupteur horaire, est un module qui vous permet de programmer le fonctionnement des équipements électriques depuis le tableau électrique. Programmez l’horloge pour un fonctionnement journalier ou prévoyez une programmation différenciée pour chaque jour de la semaine afin d’automatiser la mise en service de vos appareils.

Information complémentaire

Solution idéale pour les prises de véhicules électriques

L’horloge de tableau électrique est particulièrement pratique et économique. Elle permet de programmer la mise en route des pompes de piscine ou prises pour véhicules électriques aux heures qui présentent les tarifs les plus intéressants (la nuit). Vous économisez donc sur votre facture d’électricité. Avec une programmation sur sept jours, vous pouvez prévoir un programme pour la semaine et un autre pour le week-end.

Information complémentaire

arrosage jardin 350x350
pompe piscine 350x350

1 horloge par circuit électrique

Votre horloge de programmation est aussi très utile pour commander les luminaires de jardin qui s’allumeront à l’heure que vous aurez programmée sans nécessiter d’autre intervention de votre part. Il en va de même pour le déclenchement de la pompe de piscine, plus économique pendant la nuit, ou encore de l’arrosage automatique qui est plus bénéfique la nuit et vous permet de ne pas subir l’arrosage en pleine journée, lorsque vous profitez de votre jardin.

Information complémentaire

horloge auto cadran analogique 3modules 350x350
horloge auto cadran numerique 2modules 350x350

Brancher une horloge sur un tableau électrique

L’horloge automatique analogique prend place dans le tableau électrique et occupe l’espace de trois modules (vérifiez la place dont vous disposez). Moins imposante, l’horloge digitale n’occupe que deux modules.

L’interrupteur horaire s’installe entre le disjoncteur de protection du circuit à commander et l’appareil à alimenter. En général, il est raccordé au circuit avec des câbles rigides de section de 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A mais il est impératif de se reporter à la notice de câblage.

Information complémentaire

Faites appel à un électricien certifié !

Dès qu’il est question d’installer de nouveaux modules dans le tableau électrique, il est vivement recommandé de faire appel à un professionnel. Celui-ci pourra vous proposer des solutions plus évoluées, comme les contacteurs connectés Drivia with Netatmo, pour gérer à distance votre circuit et ses plannings horaire.

Nous mettons à votre disposition notre annuaire d’électriciens certifiés afin que vous puissiez trouver le professionnel de confiance le plus proche de chez vous.

Questions fréquentes

L’horloge de tableau électrique est un équipement modulaire qui s’installe dans le coffret électrique afin de vous permettre de programmer la mise en marche et l’arrêt de certains appareils. Très pratique pour gérer, par exemple des pompes de piscine. L’horloge, aussi appelée...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
La minuterie est un équipement modulaire du tableau électrique qui permet de temporiser l’allumage d’un circuit électrique de luminaires. Cette minuterie est à choisir en fonction du type d’ampoule à commander et du nombre de boutons-poussoirs à installer. La durée d’éclairage...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...
En savoir plus
Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le point d’alimentation dans ce tableau électrique (phase et neutre) et les retours de terre des équipements. La distance entre ces 2 points de raccordement doit...
En savoir plus
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques de votre maison et réduire ainsi son impact environnemental, selon les exigences de la RE2020 ? Installez des solutions connectées Drivia With Netatmo dans votre tableau électrique tels que le compteur d’énergie...
En savoir plus
Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message