Je pilote mon chauffage

Découvrez les produits connectés pour piloter son chauffage

Questions fréquentes

Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre...
En savoir plus
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser...
En savoir plus
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus
Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les...
En savoir plus
Avant de passer du mode de chauffage au mode de refroidissement, veuillez vous assurer que vos appareils de régulation de température sont compatibles et que vous avez effectué toutes les actions manuelles nécessaires à ce changement de mode.
Le passage de votre thermostat du mode de...
En savoir plus

Contrôler son chauffage connecté

Avec le retour des frimas et des températures hivernales, le chauffage et le confort thermique sont indispensables à la maison. Mais à l’heure de la transition énergétique et des nécessaires économies d’énergies pour préserver la planète, se pose la question de savoir comment se chauffer intelligemment tout en étant le plus respectueux possible de l’environnement.

C’est dans ce cadre que le gouvernement a édicté des mesures de sobriété énergétique au travers de la RE2020 (anciennement RT 2012). Cette règlementation vise des objectifs ambitieux d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique pour diminuer l’impact du secteur du bâtiment de plus de 30% d’ici 2030.

Les propriétaires de logements neufs ou existants auront ainsi l’obligation d’installer des systèmes de régulation des températures par pièce et/ou par zone comme des thermostats programmables ou des têtes thermostatiques pour les radiateurs. L’installation d’un système de pilotage du chauffage (et de refroidissement) capable de réguler précisément la température selon les besoins, les pièces, la présence ou l’absence des occupants fera aussi partie des mesures imposées d’ici 2027, afin que chaque foyer puisse profiter d’un bien être durable et réaliser des économies d’énergie.

En matière de pilotage simple et efficace du chauffage, pensez aux solutions dédiées à la Maison connectée comme le Thermostat connecté Smarther with Netatmo de Legrand, le Thermostat Intelligent connecté Netatmo ou encore le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo. Ils s’installent en neuf comme en rénovation, en encastré comme en saillie. Ils vous permettent de contrôler votre chauffage en local, de chez vous directement via le thermostat connecté lui-même ou encore à distance via votre smartphone. D’un simple geste, depuis l’application Home + Control (téléchargeable gratuitement et sans abonnement), c’est vous qui êtes aux commandes !  Gérez ainsi très facilement la température souhaitée dans chaque pièce de votre logement, créez des plannings de chauffage en fonction de vos habitudes de vie, et visualisez en temps réel vos consommations pour mieux les maîtriser.

Un dîner avec des amis et vous souhaitez augmenter le confort thermique dans le salon ? Ajustez d’un geste la température souhaitée.

Vous vous absentez quelques jours de la maison ? Baissez ou désactivez votre chauffage très facilement de la même manière. Envie de piloter en local votre chauffage par la voix ? Rien de plus simple ! Les thermostats Netatmo et Legrand sont compatibles avec les 3 principaux assistants vocaux du marché : l’assistant Google, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon. Imaginez, c’est l’hiver vous êtes confortablement installé sur votre canapé dans le salon devant un bon film et vous souhaitez augmenter la température de cette pièce temporairement. Pas besoin de vous lever, dites par exemple : « Ok Google, monte le chauffage de deux degrés dans le salon » et le tour est joué ! Les thermostats connectés Netatmo et Legrand sont compatibles avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois ainsi que les pompes à chaleur.

Au-delà du chauffage et la production d’eau chaude, grâce à l’ensemble des solutions de l'écosystème Maison connectée, profitez d’un confort à portée de main ! Centralisez et connectez vos volets roulants, contrôlez les éclairages et les appareils électriques de la maison sans vous déplacer !

Pour la réalisation de votre installation connectée, faites appel à un professionnel sélectionné par Legrand parmi les électriciens du réseau Électricien certifié.

 

Découvrez les solutions Legrand pour contrôler votre chauffage à distance, depuis votre smartphone via l'app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal (tel que Alexa d'Amazon, Siri d'Apple ou encore l'Assistant Google). 

Grâce aux thermostats connectés Legrand (tels que le Thermostat Smarther with Netatmo ou le Thermostat Intelligent Netatmo), faites des économies d'énergie ! 

Pour contrôler votre chauffage pièce par pièce, découvrez les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo. 

Rendez-vous ici pour plus d'infos sur la maison connectée Legrand ! Découvez par exemple, comment contrôler votre sèche serviette, piloter votre thermostat à distance, bénéficier d'un système de pilotage performant, etc.