Comment améliorer l'efficacité énergétique du chauffage dans l'habitat ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre des solutions modulaires, performantes et connectées qui ne nécessitent pas de travaux lourds : thermostat connecté, têtes thermostatiques, sortie de câble connectée, etc. Découvrez nos produits chauffage et demandez un devis pour la pose d'un thermostat chez vous ! 

Choisir un système de chauffage performant et gagner en confort

Pour améliorer la performance énergétique de son habitation et optimiser le confort intérieur, tout en réalisant des économies sur sa facture d’énergie, il faut installer un système de chauffage performant qui intègre un thermostat connecté Legrand.

Thermostat connecté Smarther with Netatmo

Avec le Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo, pilotez et programmez votre chauffage au degré près facilement depuis votre smartphone via l’application Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. Ce thermostat  est compatible avec tous les types de chaudières individuelles (bois, fioul ou gaz) et de pompes à chaleur.

interieur maison smarther noir 700x500
Découvrir le thermostat connecte Smarther

Thermostat intelligent Netatmo

Sans fil, le Thermostat Intelligent Netatmo fonctionne avec les chaudières modulantes OpenTherm ou à accumulation. Il s'installe en neuf comme en rénovation, à la verticale ou à l’horizontale, fixé au mur ou posé sur un meuble. Il rend votre mode de chauffage connecté, que vous pouvez contrôler à distance depuis un smartphone ou un assistant vocal.

thermostat intelligent netatmo salon 700x500
Trouver un électricien certifie

Information complémentaire

Compléter son système de chauffage avec les Têtes Thermostatiques

Complémentaires aux Thermostats Intelligents, les Têtes Thermostatiques Additionnelles Netatmo sont indispensables pour rendre connecté n'importe quel radiateur à eau chaude (en fonte, aluminium, céramique, acier, etc.). Avec elles, vous réglez la puissance de chauffe des radiateurs et ajustez ainsi la température pièce par pièce, que ce soit en local ou à distance depuis l'app Home + Control.

Mettre en place un suivi des consommations liées au chauffage

Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage dans votre maison, il faut savoir combien d’énergie consomment vos appareils de chauffage. Qui est le plus énergivore : vos radiateurs, votre chaudière, le chauffe-eau, le sèche-serviette ? Réponse avec l'Ecocompteur connecté et la sortie de câble connectée.

Ecocompteur modulaire connecte Drivia with netatmo

L'Ecocompteur connecté mesure la consommation d'énergie électrique du chauffage, mais aussi de l'ensemble des postes de consommation imposés notamment par la RE2020. Vous visualisez, sur l'écran du compteur et/ou sur votre smartphone, le détail des consommations du système de chauffage, exprimées en euros, en kWh (kilowattheure) ou m³.

ecocompteur connecte 5modules 700x700
Contacter un electricien certifie

Sortie de câble connectée Céliane with Netatmo

Prendre le contrôle d’un radiateur électrique ou d’un sèche-serviette est un jeu d'enfant avec la sortie de câble connectée Céliane with Netatmo. Vous suivez la consommation de votre appareil de chauffage et recevez des notifications sur votre smartphone dès que le seuil de consommation paramétré est atteint. La sortie de câble connectée requiert l'installation d'un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo.

sdb grise radiateur sortie cable cwn blanc 700x700
Voir la sortie de câble connectée

Performer dans l’efficacité énergétique grâce au tableau électrique connecté

6 produits drivia wn 1222x569

Connaissez-vous les solutions Drivia with Netatmo ? Avec elles, vous prenez le contrôle de vos appareils électriques et circuits les plus énergivores. En plus de l’écocompteur connecté, découvrez le contacteur connecté, le compteur d’énergie et le délesteur connecté qui vous aideront à consommer moins d'énergie. Ainsi vous allez encore améliorer l'efficacité énergétique totale de votre maison, tout en gagnant en confort et en réduisant vos dépenses d'énergies.

Information complémentaire

Améliorer l’efficacité énergétique de son système de chauffage avec l’aide d’un professionnel

Vous souhaitez installer un système de chauffage plus performant, moins énergivore pour réaliser des économies d’énergie. Prenez rendez-vous avec un électricien certifié Legrand. Il saura vous proposer les solutions de chauffage Legrand les plus adaptées à votre installation.

Information complémentaire

624 € d’économie, un coup de pouce qui fait du bien

Le gouvernement offre une subvention allant jusqu’à 624 € pour vous aider à faire baisser votre consommation d’énergie et votre facture. Profitez-en pour demander un devis pour l’installation de solutions Legrand chez vous, qui vous permettront de mieux maîtriser votre consommation énergétique.

  • une consommation maîtrisée avec l’appli Home + Control disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play
  • des températures idéales dans toutes les pièces avec les Thermostats connectés et têtes thermostatiques 

Questions fréquentes

Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus
AttentionQue ce soit pour le Thermostat ou les Vannes, nous ne recommandons pas le retrait des piles pour une longue absence, car le contrôle à distance des produits ne sera plus possible, et les courbes de températures ne seront pas générées.
Chauffage individuelPour une absence...
En savoir plus
Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message