Plusieurs types de plaques à induction
Il existe plusieurs types de plaques à induction :
- la plaque à induction mobile qui est équipée d'un cordon et d'une fiche : à brancher sur une prise électrique standard (il est fortement conseillé d'avoir une ligne dédiée au tableau électrique)
- la plaque à induction à encastrer dans un plan de travail qui est seulement équipée d'un cordon électrique : à raccorder à une sortie de câble ou sur une prise 32A
C'est donc en fonction du type de plaque, de sa puissance, des recommandations du fabricant mais aussi de l’esthétique que vous souhaitez privilégier, que vous installerez une prise de courant ou une sortie de câble.
Utilisez un circuit de prise dédié et protégé

Équipement de cuisson, la plaque à induction nécessite un circuit électrique indépendant et une protection dédiée pour éviter tout risque de surchauffe et de surintensité :
- pour garantir la protection des personnes : le circuit de la plaque à induction doit être protégé par un interrupteur différentiel de type A
- pour garantir la protection des biens : la plaque de cuisson doit être branché sur un circuit dédié protége par un disjoncteur d’une intensité de 32 A maxi
Lisez la notice d’installation de votre plaque induction
Avant tout branchement, il est impératif de lire la notice d’installation de votre table de cuisson pour appliquer correctement les recommandations indiquées par le fabricant. Celles-ci s’adossent à la norme électrique en vigueur et vous garantit une sécurité optimale pour l’utilisation de votre équipement électrique.

Contacter un électricien recommandé
Pour être sûr que que l'électricité de votre logement répond à la norme, faites appel à un électricien recommandé pour vérifier et faire évoluer votre installation si nécessaire.
Questions fréquentes
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.