Quelle est la puissance d’un interrupteur différentiel ?

Un interrupteur différentiel est un dispositif de protection modulaire imposé par la norme NF C 15-100. Il se place dans le tableau électrique de votre habitation, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Pour l’interrupteur différentiel, on parlera davantage de seuil de sensibilité, de calibre et de type plutôt que de puissance.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différents seuils de sensibilité, les calibres et types d’interrupteurs différentiels.
 

À quoi sert un interrupteur différentiel ?

tester un interrupteur differentiel 1222x569

Contrairement au disjoncteur qui protège votre installation électrique contre les courts-circuits et les surcharges, l’interrupteur différentiel assure la protection de vos appareils électriques et des personnes au cœur de votre habitation. En cas d’anomalie, la protection différentielle coupe le passage du courant. Il garantit ainsi la sécurité des occupants contre les fuites de courant et les chocs électriques pouvant survenir au contact des équipements électriques.
 

Information complémentaire

Qu’est-ce que la sensibilité d’un interrupteur différentiel ?

Exprimée en ampères, la sensibilité d’un interrupteur différentiel correspond au seuil à partir duquel l’interrupteur différentiel va couper l’alimentation électrique dans le circuit s’il détecte une anomalie. Il existe des interrupteurs différentiels avec différentes sensibilités, mais retenez que pour les installations électriques résidentielles, c’est la sensibilité de 30mA qui est requise. Cette sensibilité représente le seuil de tolérance du corps humain exposé brièvement à un choc électrique.
 

Information complémentaire

Qu’est-ce que le calibre d’un interrupteur différentiel ?

Le calibre désigne l’intensité maximale que l’interrupteur peut supporter sans dysfonctionner. Pour respecter la norme NF C15-100, vous devrez choisir le calibre de votre interrupteur différentiel selon, au choix :

  • la règle de l’amont qui implique que votre interrupteur différentiel doit être protégé en amont contre les surcharges par un disjoncteur général ayant un calibre égal ou supérieur au sien
  • la règle de l’aval qui impose que sur une même rangée du tableau, l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise de recharge pour véhicule électrique, ajoutée à la moitié de la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits
     

Information complémentaire

Quels sont les types d’interrupteurs différentiels ?

Une habitation résidentielle doit posséder au moins 2 d’interrupteurs différentiels. 
Concernant le type, retenez qu’il vous faudra :

  • un interrupteur différentiel de type A pour les circuits plaque de cuisson, lave-linge, prise de recharge véhicule électrique
  • au moins un interrupteur différentiel de type AC ou de type A pour les circuits classiques comme les prises de courant, lumières, volets, four, chauffage électrique, chauffe-eau et lave-vaisselle

Il existe aussi des interrupteurs différentiels de type F recommandés pour la protection des circuits alimentant des appareils sensibles aux microcoupures comme les téléviseurs, ordinateurs ou congélateurs.
 

Information complémentaire

Contacter un pro

Vous avez un doute, une question ou vous souhaitez tout simplement bénéficier de conseils fiables pour le choix et l’installation de vos interrupteurs différentiels ? 

Faites appel à un électricien recommandé par Legrand ! C’est l’assurance de bénéficier d’une expertise optimale pour une installation électrique 100% sécurisée et conforme.
 

Questions fréquentes

L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel est un composant du tableau électrique de votre logement qui permet de protéger les personnes en cas de fuite de courant. Indispensable, il vient compléter l’installation électrique et l'action des disjoncteurs, qui protègent quant à eux les appareils...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus
Souvent confondu avec le disjoncteur différentiel, l'interrupteur différentiel permet de protéger les occupants d'une habitation contre les chocs électriques généralement dus à l'existence d'un courant de fuite. Il protège par exemple les personnes d’une électrisation due à une prise...
En savoir plus
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message