Information complémentaire

3 types d'interrupteurs différentiels
Chaque type d’interrupteur différentiel protège certaines catégories de circuits électriques :
- le type AC détecte uniquement les fuites de courants alternatifs : éclairages, prises de courant standard, volets roulants, chauffage électrique, etc.
- le type A détecte les fuites de courant résiduel : plaques de cuisson, lave-linge, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.
- le type F protège et isole les appareils sensibles aux coupures de courant intempestives, comme le matériel informatique, les pompes à chaleurs, climatiseurs, pompes de piscine, solutions de recharge pour voiture électrique, systèmes d'alarme ou congélateurs, etc.
Information complémentaire

Que prévoir dans le tableau électrique ?
La norme NF C 15-100 impose qu’il y ait a minima deux interrupteurs différentiels dans le tableau électrique : un de type AC et un de type A. Il est nécessaire d’avoir en plus des disjoncteurs, destinés à protéger les biens. Ils doivent être au nombre de 8 maximum par interrupteur différentiel.
Pour mieux comprendre la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur, consultez la FAQ ci-dessous.
Questions fréquentes
Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans...
En savoir plus Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires. En savoir plus
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.