Prise CPL : comment ça marche ?

Le Courant Porteur sur Lignes électriques, aussi appelé CPL, est un type de réseau permettant la transmission d'informations (tv/informatique) via le réseau électrique traditionnel.

prise surface celiane titanium dessin cpl courant 700x550

Transmission des signaux via le courant

Avec les courants porteurs, plus besoin de câble, par exemple entre une box ADSL et un décodeur TV. Les signaux sont transmis via le courant électrique. Des adaptateurs CPL doivent alors être branchés sur les prises du logement pour pouvoir raccorder les équipements au réseau.

Cette solution est principalement utilisée pour éviter d’avoir à effectuer de gros travaux de rénovation pour passer des câbles. Néanmoins, les débits restent limités et sont incompatibles avec la transmission de plusieurs canaux de télévision.

Important : parce qu’il est sensible aux perturbations électromagnétiques, ce support de transmission nécessite souvent l’utilisation de filtres.

pack demarrage ledvance cde celaine blanc 700x500

Et si vous passiez au connecté ?

Aujourd'hui, la technologie CPL est moins utilisée car elle est de nature à perturber le fonctionnement de nombreux appareils. Assurez-vous un confort optimal et une installation performante avec les interrupteurs et les prises connectés ! Les solutions connectées ne nécessitent pas de gros travaux et simplifient le quoditien en permettant :

  • de contrôler les éclairages, volets roulants et appareils électriques du logement via un smartphone avec l'application Home + Control, par la voix grâce aux principaux assistants vocaux ou via des commandes sans fil
  • d'élaborer des scénarios pour les scènes de vie quotidiennes : gain de temps garanti !
famille logo ec 700x700

Demandez conseil à un pro

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour tout conseil : l’assurance d’une installation sécurisée !

Questions fréquentes

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message