Comment verrouiller ma borne de recharge pour que personne ne puisse s’y brancher ?

La recharge est autorisée pendant des plages horaires définies :

  • par le planning
  • ou par les heures pleines / heures creuses
  • ou par la TIC (Télé Information Client)

Pendant ces plages horaires, il est possible de verrouiller la borne Green’UP HOME via l’App Home + Control pour que personne ne puisse s'y brancher.

En dehors de ces plages horaires, il est quand même possible de déroger pour recharger son véhicule électrique via l’App Home + Control ou via le bouton présent sur la façade avant de la borne de recharge Green’UP HOME.

Pour empêcher toute dérogation depuis le bouton, référez vous au tutoriel et à l'astuce en bas de page. Il sera toujours possible de déroger (déverrouiller/donner accès) uniquement via l’application Home + Control.

Information complémentaire

Green’UP HOME, la borne de recharge connectée

Optez pour une borne de recharge connectée alliant performance, sécurité et simplicité d’installation avec Green’UP HOME. Étanches (IP55) et robustes (IK10), les bornes Green’UP HOME existent en différentes puissances, de 3,7 kW à 22 kW et se fixent facilement sur un mur ou un pied, en intérieur comme en extérieur. Fabriquées en France, elles vous offrent une solution pratique et efficace pour la recharge de votre voiture à la maison.

Information complémentaire

Home + Control : une gestion intelligente et simplifiée

Nativement connectées, les bornes Green’UP HOME vous permettent d’optimiser votre consommation énergétique. En effet, vous pourrez activer et planifier (pendant les heures creuses par exemple) la recharge de votre véhicule électrique, à distance, depuis votre smartphone, via l’App gratuite Home + Control. Suivez vos dépenses en temps réel, recevez des notifications et adaptez vos plannings personnalisés directement depuis votre smartphone ou par commande vocale. Avec des mises à jour automatiques et une configuration intuitive, l’App Home + Control facilite votre quotidien.

Information complémentaire

Faire installer une borne de recharge Green’UP HOME

Vous souhaitez confier l’installation de votre borne de recharge pour véhicule électrique Green’UP HOME à un professionnel agréé ? Consultez notre site électricien certifié Legrand et choisissez un artisan proche de chez vous ! Celui-ci pourra vous guider pas à pas pour configurer votre borne. Il pourra également vous expliquer comment verrouiller votre borne de recharge afin que personne d’autre ne puisse s’y brancher.

Questions fréquentes

Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
Découvrez le pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, une solution connectée dédiée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pratique, le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté vous permet de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance avec l’App...
En savoir plus
L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus

Vidéos

Tutoriels & Astuces

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message