Comment choisir son disjoncteur différentiel ?

En cas de défaut d’isolation, le courant électrique peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi toute installation doit comporter des dispositifs différentiels qui protègent les personnes contre les risques électriques. Un bon disjoncteur différentiel assure la protection des biens et des personnes au sein de votre logement ; son choix repose sur 3 critères : son calibre, son dispositif et son intensité.

disjoncteur differentiel logement type c illustre 700x600

À quoi sert un disjoncteur différentiel ?

Tout courant électrique représente un danger au-delà d’une certaine valeur, lorsqu’une anomalie provoque une fuite dans une installation. Pour limiter les risques d’électrisation, la norme impose l’utilisation d’un dispositif différentiel destiné à protéger les personnes.

L’interrupteur différentiel est le dispositif standard utilisé dans les installations résidentielles. Placé sur le tableau électrique, en amont des disjoncteurs, il coupe l’alimentation en cas de fuite de courant pour empêcher tout choc électrique potentiellement dangereux.

Comment choisir son disjoncteur différentiel ?

interdif type a ac par instal elec 1222x569

Le disjoncteur différentiel est déterminé par sa fonction différentielle (exemple Type HPI 30 mA) et son calibre, tout en vous référant à ce que dicte la norme NF C 15-100. Celle-ci impose en effet une sensibilité maximale de 30 mA. Cette valeur signifie que le dispositif coupe le courant dès lors qu’il détecte une différence comprise entre 15 et 30 mA entre l’intensité qui arrive dans le circuit et l’intensité qui en sort.

L’autre critère de choix pour un disjoncteur différentiel, c’est le type de dispositif. Il en existe trois :

  • le type AC, qui détecte les fuites de courants alternatifs (idéal pour les installations courantes : éclairage, prises de courant standard, volets roulants, chaufffage électrique, etc
  • le type A, qui détecte les fuites de courant résiduel (indispensable pour protéger les circuits dédiés aux plaques de cuisson, au lave-linge et à la prise de recharge d’un véhicule électrique – voir les préconisations de la norme NF C 15-100) ;
  • le type F, ou Hpi, utilisé pour isoler des appareils sensibles qui doivent être alimentés en permanence ; on parle de disjoncteur différentiel à haute immunité (idéal pour les pompes à chaleur, les pompes de piscine et les bornes de recharge pour voiture électrique)

Par défaut, quelle que soit la taille du logement, vous devez installer au moins un dispositif différentiel de type AC et un de type A.

Dernier point pour savoir comment choisir son disjoncteur différentiel : l’intensité nominale, exprimée en ampères. Celle-ci est définie par le circuit à protéger Exemple d’un cas particulier, un chauffage électrique de puissance élevée (plus de 8 kW) justifie de passer au 63 A.

disjoncteur protection biens personnes 700x700

Différences avec le disjoncteur et l'interrupteur différentiel

L’interrupteur différentiel est le dispositif standard utilisé dans les installations résidentielles. Placé sur le tableau électrique, en amont des disjoncteurs, il coupe l’alimentation en cas de fuite de courant pour empêcher tout choc électrique potentiellement dangereux.

Cette protection n’est pas offerte par le disjoncteur général, qui dispose d’une sensibilité trop élevée (500 mA). En outre, lorsque ce disjoncteur saute, il coupe l’ensemble de l’installation électrique, ce qui vous complique la tâche au moment de rechercher l’origine du problème.

disjoncteur differentiel dx3 20a 30ma 700x450

Avantage du disjoncteur différentiel

Moins fréquent, le disjoncteur différentiel a un gros avantage : il combine les fonctionnalités de l’interrupteur différentiel et du disjoncteur. Ce faisant, il détecte aussi bien les fuites de courant que les surcharges et les surintensités afin de protéger les personnes et les biens en même temps.

Le disjoncteur différentiel, est privilégié pour la protection des appareils qui doivent rester branchés, comme un congélateur ou un système d’alarme.

gtl fillette trotinette 700x700

Lancez-vous !

Référez-vous à notre guide de choix dédié aux tableaux électriques pour trouver vos disjoncteurs différentiels. Et n’oubliez pas de tester régulièrement vos dispositifs différentiels en suivant les conseils prodigués dans le tutoriel-ci dessous !

Tuto vidéo

Découvrir

Questions fréquentes

L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel 30 mA est un dispositif modulaire à placer dans le tableau électrique du logement. Il protège à la fois les personnes (détection de fuites de courant) et les biens contre les surintensités et les courts‑circuits.  Quand l'installer ? Au tout départ....
En savoir plus
En cas de défaut d’isolation, le courant électrique peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi toute installation doit comporter des dispositifs différentiels qui protègent les personnes contre les risques électriques. Un bon disjoncteur différentiel assure la protection des biens et...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer dans le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Vous rénovez votre installation électrique et vous hésitez à poser des disjoncteurs différentiels pour protéger les occupants du logement ? Voici comment choisir le disjoncteur différentiel dont vous avez besoin en fonction de vos circuits. Note : avant de vous demander quel...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...
En savoir plus
Protection modulaire du lave-vaisselle = 1 disjoncteur 20 A max + 1 interrupteur différentiel type AC. Etapes à suivre :  identifier l’appareil (lave-linge ou lave-vaisselle) puis installer en tête un interrupteur différentiel (protège contre les chocs électriques) ajouter un...
En savoir plus
Pour choisir le calibre d’un disjoncteur différentiel, plusieurs critères sont à prendre en compte.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ?
En savoir plus
A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma...
En savoir plus
Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100. disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message