Qui contacter pour installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique ?

Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein.

Pour encore plus de sécurité, la réglementation impose que seuls des professionnels ayant obtenu la mention IRVE sont autorisés à réaliser l’installation des bornes de recharge.

Comment installer la prise Green’UP ACCESS ?

Vous pouvez installer vous-même la prise renforcée Green’UP ACCESS. Cependant, il est recommandé de déléguer cette opération à un professionnel qualifié.

Information complémentaire

Dirigez-vous vers un électricien

Le temps de charge d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable est relativement important. Le réseau électrique doit être en mesure de supporter ce temps de charge. Si votre réseau électrique n’est pas adapté, le risque de surchauffe du circuit est présent.

C’est pourquoi il est plus prudent de faire appel à un électricien pour vérifier votre installation électrique et réaliser la pose de votre prise pour charger en toute sécurité.

Information complémentaire

Pack prêt-à-poser : pour une installation sécurisée

La prise Green’UP ACCESS est vendue dans un pack Prêt-à-Poser. Ce pack met à disposition tout le matériel nécessaire pour assurer une installation sécurisée.

La norme NF C 15-100 impose une protection dédiée sur les prises pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Un disjoncteur différentiel fourni dans le pack vous permet de raccorder votre prise sur une ligne dédiée au tableau électrique pour assurer la protection de vos équipements.

Information complémentaire

Borne de recharge connectée Green'UP HOME 

Avec la borne de recharge connectée Green'UP HOME fabriquée en France, rechargez votre véhicule électrique ou hybride en toute sécurité et rapidement !

Nativement connectée, elle est pilotable à distance avec votre smartphone sur l'App Home + Control. Vous pouvez ainsi contrôler la charge, créer des plannings (heures creuses via un raccordement de la borne à la fonction TIC du compteur Linky) ou encore forcer la charge en dehors des horaires planifiés si besoin. Avec l’App Home + Control, vous pouvez également être alerté de la fin de la charge via des notifications afin de permettre la mise hors tension, et surveiller vos consommations via des bilans. Elle s'installe facilement sur un mur ou sur pied, selon les besoins, en intérieur comme en extérieur.

Information complémentaire

Règlementation sur l’installation d’une borne de recharge

Les bornes de recharge à la puissance supérieur à 3,7kW  nécessite l’intervention d’un professionnel ayant la mention IRVE. Cette mention octroie le droit à un électricien de réaliser la pose de bornes de recharge selon les normes en application. Legrand propose des formations pour permettre à l’installateur d’obtenir la mention IRVE délivrée par Qualifelec et/ou Afnor Certification et Qualit'EnR.

Information complémentaire

Découvrez notre réseau !

Le réseau d’électriciens certifiés par Legrand vous met en relation avec des artisans de confiance qui :

  • vous garantissent une installation sécurisée et conforme aux normes actuelles
  • vous proposent des solutions adaptées à votre quotidien

Questions fréquentes

Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
En savoir plus
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message