Quel interrupteur coupe le neutre ?

Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et l’extinction d’une source lumineuse. Dans le cadre d'une rénovation, d'une extension ou d’un chantier neuf de votre habitation, privilégiez des interrupteurs unipolaires.

Information complémentaire

À quoi sert un interrupteur bipolaire ?

Un interrupteur bipolaire coupe à la fois la phase, qui amène le courant depuis le tableau électrique, et le neutre, qui renvoie le courant du luminaire vers le circuit électrique. Il assure ainsi une sécurité supplémentaire en isolant complètement les appareils d’éclairage et l’installation électrique. Il peut donc être utilisé dans n’importe quelle pièce, mais il est particulièrement adapté aux pièces exposées à l’humidité, comme une salle de bain ou une cuisine, et en extérieur.

Information complémentaire

Interrupteur bipolaire en résidentiel

L’interrupteur bipolaire est notamment recommandé pour garantir une sécurité optimale dans certaines installations biphasées (tertiaire) en évitant notamment des effets d’arc sur les circuits inductifs (ballasts ferromagnétiques, transformateurs…). Ces installations sont peu fréquentes en résidentiel.

Information complémentaire

Comment fonctionne l’interrupteur bipolaire ?

Afin d’interrompre le circuit de phase et de neutre simultanément, l’interrupteur électrique bipolaire compte deux pôles de connexion. Ils sont respectivement attribués au neutre (fil bleu) et à la phase (toute couleur sauf le bleu et le vert/jaune utilisé pour la terre).

Information complémentaire

Quels sont les avantages d’un interrupteur bipolaire ?

L’interrupteur bipolaire offre :

  • une mise hors tension totale de la lumière ou de l’appareil commandé
  • une meilleure coupure, qui permet d’éviter les effets d’arc induits par les appareils ferromagnétiques (ballasts, transformateurs…)
  • une protection supplémentaire en cas d’utilisation en biphasée (coupure des deux phases)
  • davantage de sécurité sur les appareils comme les lampes de chevet branchées sur une prise de courant où l’on ne connaît pas le pôle sur lequel la phase sera branchée

Information complémentaire

Je fais appel à un électricien

Ne prenez pas de risque inutile et confiez le travail à un installateur électricien recommandé, qui saura vous conseiller !

Questions fréquentes

Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant  complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus
L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
En savoir plus
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire. Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté. 
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...
En savoir plus
Les dispositifs bipolaires sont surtout utilisés dans le secteur industriel et tertiaire. Faisons le parallèle avec l’interrupteur unipolaire. Ce dernier agit seulement sur le fil d’alimentation (la Phase). Les appareils bipolaires ont la particularité d’agir à la fois sur la...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus