Où placer le tableau électrique ?

L’emplacement du tableau électrique obéit aux exigences fixées par la norme NF C 15-100. Celle-ci impose notamment que le tableau électrique soit installé dans un espace technique électrique de logement (ETEL) qui prenne place dans une pièce non exposée à l’humidité et à la poussière.

Découvrez les espaces de l’habitat où placer votre tableau électrique de manière règlementaire.
 

Information complémentaire

Que dit la norme NF C 15-100 ?

La norme NF C 15-100 impose que le tableau électrique soit placé sur une Gaine Technique de Logement (GTL) à l’intérieur d’un espace dédié nommé espace technique de logement (ETEL).
Cet espace virtuel ne doit comporter ni tuyau de gaz ni source de chaleur, ni canalisation. 
Ses dimensions minimales requises doivent être de 60 cm de largeur et 25 cm de profondeur du sol au plafond. L’ETEL doit être accessible pour faciliter toute intervention d’un professionnel de l’électricité en cas de modification de l’installation, de maintenance ou de réparation. Il doit en outre se trouver à l’intérieur de votre logement.
 

Information complémentaire

Où est-il proscrit d’installer un tableau électrique ?

La norme NF C 15-100 interdit d’installer le coffret électrique dans des locaux humides et/ou poussiéreux. Ainsi, des pièces comme la cuisine ou encore la salle de bain ne peuvent accueillir un tableau électrique. 
Si vous possédez un garage ou une pièce atelier fortement exposé à de la poussière, il faudra envisager l’installation dans une autre pièce du logement. 
 

Information complémentaire

Où installer un tableau électrique ?

En raison de son accessibilité réglementaire, votre tableau peut trouver sa place dans un cellier, mais aussi dans une voie de circulation comme l’entrée ou un dégagement. Il peut être placé aussi dans un placard, à condition que celui-ci ne contienne ni vêtements ni objets. Enfin, il peut être également installé dans une annexe ou un garage, uniquement si ces derniers offrent un accès direct depuis votre habitation et s’ils ne sont ni humides ni poussiéreux. 

Information complémentaire

Comment créer un tableau électrique ?

Dimensionner et réaliser un tableau électrique requiert de véritables compétences en électricité.
Pour choisir la bonne taille de tableau, il est essentiel de pouvoir quantifier les besoins exacts en équipements de votre foyer et donc prévoir d’insérer les différentes protections qui vont assurer votre sécurité et celle de votre installation. Tout cela en respectant les exigences imposées par la norme NF C15-100. 
 

Information complémentaire

Confiez votre tableau à un pro

Besoin d’être conseillé et accompagné dans votre démarche d’installation du tableau électrique ? Faites appel à un pro! 
C’est l’assurance d’une réalisation 100% conforme et d’une installation 100% sécurisée. Le réseau électricien certifié vous permet en quelques clics de trouver à un professionnel qualifié proche de chez vous.
 

Questions fréquentes

Le tableau électrique assure la répartition des différents circuits électriques depuis l’alimentation générale vers toutes les pièces de votre logement. Il intègre des organes de protection des personnes et des biens contre tous risques électriques : électrisation, surcharges et...
En savoir plus
Le choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs...
En savoir plus
Le tableau électrique est indispensable dans un logement. Il est composé d’appareils de coupure et de protection des différents circuits électriques, ce qui permet de protéger les biens et les personnes. Le tableau électrique est relié à votre compteur électrique via le disjoncteur de...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation minimale et maximale du tableau électrique dans la gaine technique de logement (GTL). Plus précisément, ce sont de ses commandes intégrées dont la norme définit la position exacte. Cela impacte inévitablement la hauteur à laquelle...
En savoir plus
Eau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plus
Le tableau électrique prend place dans la GTL (Gaine technique du logement). L’emplacement de cette GTL est notamment codifié par un espace virtuel appelé ETEL (Espace technique électrique du logement). Le taux d’humidité et de poussière ont un impact sur le choix du lieu...
En savoir plus
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plus