Où prend place le tableau électrique ?
La norme en vigueur impose l’installation du tableau électrique sur une GTL (gaine technique logement), elle-même comprise dans un ETEL (espace technique électrique du logement).
Contrairement à la GTL, qui est matérielle, l’ETEL est un volume virtuel qui est délimité par des dimensions intérieures du sol fini au plafond de 60 cm de large et de 25 cm de profondeur dans lequel se trouve la gaine technique logement.

Que dit la norme NF C 15-100 ?
La norme NF C 15-100, qui régit les installations électriques des particuliers et des professionnels, est très claire sur la sécurité autour de l’espace technique électrique du logement.
L’ETEL doit se situer à plus de 10 cm de toute installation de gaz, à plus de 40 cm d’une source de chaleur et à plus de 60 cm d’un point d’eau. Cependant, lorsque l’ETEL est matérialisé par des cloisons ou des portes, ces distances ne s’appliquent pas. Dans tous les cas, aucune canalisation de fluide (eau ou gaz), ventilation ou de chauffage ne devra traverser l’ETEL autrement qu'horizontalement et dans la limite de 30 cm du sol (si alimentation et départ par le haut) ou de 30 cm du plafond (si alimentation et départ par le bas).

Où ne doit-on jamais installer le tableau ?
Si le tableau électrique prend souvent place dans un garage, un cellier ou un placard, il peut tout aussi bien être installé dans un salon ou un bureau.
Toutefois, la norme NF C 15-100 précise les endroits exacts où ne pas installer son tableau électrique. Ce dernier ne pourra ainsi jamais être placé dans une salle de bain, dans une quelconque pièce d’eau, ni dans tout local poussiéreux, humide ou difficile d’accès.

Tableau électrique étanche
Il est parfois nécessaire de placer un tableau électrique en extérieur et/ou à proximité d’une piscine. Dans ce cas, il est impératif d’opter pour un coffret électrique étanche de type Plexo qui saura protéger les circuits des agressions de l’eau, de l’air et de la poussière.
Doté d’un IP 65, grâce notamment au joint d’étanchéité, d’une porte transparente et hermétique, le tableau électrique étanche Plexo est la solution idéale. Il est proposé en version pré-équipée ou nue.

Votre tableau électrique entre les mains d’un pro
Qu’il s’agisse d’installer le tableau électrique principal à l’intérieur du logement ou d’une de ses dépendances avec accès direct ou un tableau étanche pour l’extérieur (alimentation des luminaires, de la pompe de piscine, etc), faites appel à un pro qui saura vous garantir une pose dans les règles de l’art.
Questions fréquentes
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.