Information complémentaire

Comment faire son tableau électrique ?
Faire son tableau électrique demande de bien préparer le projet en amont : il faut choisir la bonne taille de tableau électrique afin de pouvoir y insérer les différentes protections pour assurer votre sécurité et celle de votre installation. Mais aussi, les organes de commandes nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est primordial de respecter les recommandations imposées par la norme, mais aussi d’être en mesure de quantifier les besoins exacts du foyer pour assurer une installation cohérente. Découvrez une large gamme de tableaux électriques pré-équipés (avec des fonctions essentielles ou évoluées) qui vont vous permettre de réaliser une installation conforme à la norme. Vous trouverez également tous les équipements électriques nécessaires pour composer vous-même votre tableau selon vos besoins.
Information complémentaire

Ce que dit la norme NF C 15-100
Elle impose d’installer le tableau électrique dans un ETEL (Espace Technique Electrique de Logement) de façon à ce que les manettes des disjoncteurs divisionnaires soient placées à une hauteur minimale de 0,50 m (coffret avec porte) ou 0,90 m (coffret sans porte), et à une hauteur maximale de 1,80 m. Le disjoncteur général doit aussi être installé entre 0,90 m et 1,80 m.
La norme NF C 15-100 impose notamment de laisser une réserve de modules libres : au moins 20 % pour un logement individuel, au moins 6 modules pour un logement collectif. Cela, pour pouvoir ajouter des appareils supplémentaires nécessaires à l’agrandissement ou à la sécurisation de l’installation.
Information complémentaire

Tableau électrique nu ou pré-équipé ?
En matière de tableau électrique, vous avez le choix entre un modèle nu ou pré-équipé.
La version pré-équipée est fonction de la taille du logement. Elle comporte un certain nombre de disjoncteurs et d’interrupteurs différentiels permettant de répondre à l’essentiel de la norme en vigueur.
En version nue, la taille du tableau électrique est à choisir en fonction du nombre de pièces dans la maison. Ses rails exempts de tout équipement vous laissent libre de réaliser la configuration de votre choix tout en respectant l’aspect normatif.
Information complémentaire

Comment ajouter un tableau électrique secondaire ?
Il est parfois nécessaire d’installer un deuxième tableau électrique chez soi (dit "tableau secondaire"). C’est notamment le cas lorsque le tableau principal ne peut plus accueillir de nouveaux équipements.
Le tableau électrique secondaire peut se placer à proximité du coffret électrique principal ou à proximité des circuits à protéger (exemple : extension dans une chambre nouvellement créée ou local technique de piscine). Il fait alors office d’extension du tableau principal par lequel il est alimenté et permet de raccorder de nouveaux circuits.
Information complémentaire

Comment répartir les protections et commandes dans un tableau électrique ?
Dans le tableau électrique, chaque élément correspond soit à une protection soit à une commande.
Chaque circuit, spécialisé ou non, dispose d’un disjoncteur qui protège les équipements contre un éventuel court-circuit ou une surintensité. L’intensité du disjoncteur, son calibre, est à définir en fonction de la section du conducteur qui doit être adaptée à la puissance du circuit à protéger.
En tête de chaque rangée, un interrupteur différentiel protège jusqu’à huit disjoncteurs maximum et son intensité est calibrée suivant une règle de calcul bien précise (règle de calcul de l’aval ou de l’amont).
Information complémentaire

Comment faire un tableau électrique ?
Pour équiper votre tableau électrique selon vos besoins, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel parmi nos électriciens certifiés.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.