L’interrupteur crépusculaire, un éclairage extérieur automatique
L’interrupteur crépusculaire déclenche automatiquement un circuit lumineux à la baisse de la luminosité ambiante, et l’éteint au lever du jour. Il permet d’éclairer toute la nuit le circuit lumineux qui lui est attribué sans avoir à actionner de commande manuellement.
C’est une solution automatisée idéale pour alimenter le chemin lumineux d’un hôtel ou d’une résidence par exemple.

L’interrupteur crépusculaire dans le tableau électrique
L’interrupteur crépusculaire s’installe dans le tableau électrique, à l’intérieur de la gaine technique des bâtiments. Il est alimenté et pilote un circuit éclairage extérieur auquel il est raccordé.
Lorsque la cellule photoélectrique détecte une baisse de la luminosité, l’interrupteur alimente le circuit éclairage auquel il est câblé.

La cellule photoélectrique à l’extérieur
La cellule photoélectrique reliée à l’interrupteur crépusculaire se place à l’extérieur du bâtiment, sur un mur et de préférence sous abri. Cette cellule mesure la luminosité ambiante et transmet l’information à l’interrupteur crépusculaire placé dans le tableau qui va se charger d’allumer et d’éteindre le circuit.
Le seuil de déclenchement, mesuré en lumens, peut être réglé.

Contactez un électricien certifié
L’interrupteur crépusculaire et la cellule photoélectrique sont reliés par câble. Il s’agit d’une installation qui n’est pas à la portée de tous. Faire appel à un électricien certifié vous assure une mise en place fonctionnelle et sans risque pour votre installation électrique.
Legrand vous guide vers les professionnels certifiés proches de chez vous.
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Brancher une prise de courant sur un...
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.