À quoi sert un interrupteur crépusculaire ?
L’interrupteur crépusculaire a pour fonction de commander un circuit lumineux qui lui est dédié en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, vos espaces extérieurs s’éclairent automatiquement de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour sans que vous n’ayez aucune manipulation à effectuer.
L’interrupteur crépusculaire : des soirées sans interruption
Vous êtes à table, avec des amis, le soleil se couche et la nuit commence à tomber. Sans même vous en apercevoir, les luminaires de votre jardin et de votre terrasse se sont allumés d’eux-mêmes pour vous permettre de continuer la soirée confortablement installés avec vos convives.
![maison facade nuit eclairage 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/maison-facade-nuit-eclairage-700x700.jpg?itok=MXt8m78g)
![maison porte entree nuit eclairage 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/maison-porte-entree-nuit-eclairage-700x700.jpg?itok=2BzljScR)
L’interrupteur crépusculaire, comme une présence permanente
L’allumage automatique dans le jardin, grâce à l’interrupteur crépusculaire, est très pratique lorsque vous êtes là pour éclairer vos allés et venues.
L’interrupteur crépusculaire permet aussi de simuler une présence lorsque vous partez en congés. Il constitue ainsi une solution intéressante pour dissuader les tentatives d’intrusion chez vous en votre absence.
Une sécurité indispensable pour les lieux publics
Pour les lieux régulièrement fréquentés en pleine nuit, comme les abords d’un hôtel par exemple, l’interrupteur crépusculaire permet d’assurer une bonne vision aux clients qui rentrent de nuit dans leur chambre. Avec son extinction aux premières lueurs du jour, il est aussi le garant d’économies sur la facture d’électricité.
![maison piscine nuit eclairage 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/maison-piscine-nuit-eclairage-700x700_3.jpg?itok=Jw39e7vV)
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_4.jpg?itok=eTNslRAG)
Contactez un électricien pour l’installation
L’installation de l’interrupteur crépusculaire nécessite l’ajout d’un produit dans le tableau électrique, ainsi que le câblage et la pose de la cellule photoélectrique. Ces manipulations n’étant pas à la portée de tous, et pour garantir le respect des normes de sécurité, contactez un électricien recommandé par Legrand près de chez vous pour son installation.
Questions fréquentes
Comment marche un interrupteur crépusculaire ?
L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque... En savoir plus
Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur temporisé ?
L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de... En savoir plus
Comment choisir son interrupteur entre les gammes Céliane et Mosaic ?
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités... En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur Legrand ?
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet... En savoir plus
Que choisir entre un interrupteur ou un variateur de lumière ?
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur). Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur minuterie et comment s'en servir ?
L'interrupteur minuterie est un point de commande unique qui permet d’allumer une source d’éclairage, à l’aide d’une simple pression sur le bouton.
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
À quelle hauteur est-il recommandé de placer les interrupteurs ?
Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme N FC 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme N FC... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.