Protégez votre maison des intrusions grâce au Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

Publication le 24 mars 2021 Maison connectée

Vous n’êtes pas serein quand vous partez en vacances ? Vous avez peur des cambriolages ? N’attendez plus pour installer une alarme dans votre maison ou appartement, dans le but de sécuriser vos biens. Découvrez le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo. Doté de détecteurs de vibration à poser sur les fenêtres et les portes en guise de capteurs, d’une Caméra Intérieure Intelligente et d’une Sirène Intérieure, notre pack fonctionne avec l’application Netatmo Security.

Information complémentaire

Agissez avant même l’intrusion

Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est composé de plusieurs Détecteurs d’Ouverture à placer sur vos fenêtres et sur vos portes. Grâce à eux, soyez alertés en temps réel sur votre smartphone dès qu’une fenêtre ou une porte vibre. La Sirène Intérieure peut être paramétrée pour qu’elle se déclenche automatiquement à toute tentative d’intrusion.

Information complémentaire

Détection des visages inconnus

Grâce à la reconnaissance faciale, la Caméra envoie une alerte sur le smartphone ainsi qu’une vidéo en cas d’intrusion. Nous vous proposons d'enregistrer sur l'application, les visages connus qui risquent de passer souvent devant la caméra, afin d'éviter d'être notifié à les tous mouvements (assurez-vous de mettre les membres de votre famille par exemple). Dans le même temps, la Sirène centrale d’une puissance de 110 dB se déclenche automatiquement. Encore mieux que les animaux domestiques comme les chiens de garde par exemple ! 

Information complémentaire

Système de protection sans abonnement !

Le grand avantage de ce Système d’Alarme Vidéo Intelligent est son absence d’abonnement. Le stockage des vidéos et l'ensemble des fonctionnalités et mises à jour sont accessibles sans abonnement, à tout moment. Une fois le pack complet acquis, le paramétrage se fait via l’App Netatmo Security. Les mises à jour de l’application sont régulières et totalement gratuites. Elles vous offrent l'assurance d'avoir une application performante et intuitive. Votre maison est protégée en toutes circonstances, c'est comme un système de vidéosurveillance amélioré ! Faites appel à un professionnel de l'électricité pour l'installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent chez vous.

Télécharger Netatmo Security pour iOS

Télécharger Netatmo Security pour Android

Tout savoir sur la sécurité connectée

VIDÉOS

Électriciens certifiés par Legrand

Questions fréquentes

Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur votre smartphone ou tablette : 1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo dans l'entrée, face à la porte d'entrée 2. Branchez la caméra grâce au...
En savoir plus
Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence

La Caméra Extérieure Intelligente peut...
En savoir plus
Lorsque la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo est allumée en mode surveillance, elle filme son environnement en permanence. Elle enregsitre les clips vidéo que lorsqu’elle détecte un événement. Il existe trois types d’événements  :
1. La Caméra reconnaît un visage connu2. La...
En savoir plus
L'App Home + Control vous permet de partager l'accès à votre installation connectée avec vos proches. Pour donner accès à votre installation à d’autres personnes, rendez vous dans les paramètres de l’App Home + Control, sélectionnez « Gérer mes invités » et choisissez « Inviter...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Oui, il est possible d'utiliser le même compte avec une limite maximum de 20 smartphones.
En savoir plus
Eau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur...
En savoir plus
Remarques

Un produit qui vient d’être installé à une anticipation de chauffe par défaut de 30min. Si l’anticipation de chauffe fonctionnait mais ne fonctionne plus correctement, se reporter à cet article.
Explications : 
​​

Durant les premières semaines de fonctionnement en période...
En savoir plus
Pour l'installation du thermostat connecté Smarther, une connexion internet n'est pas obligatoire. En revanche, elle est nécessaire pour le programmer et l'utiliser via l'application Legrand Thermostat.
En savoir plus