Comment choisir le calibre d’un interrupteur différentiel ?

La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop importante. 

Le calibre d’un interrupteur différentiel peut être choisi de 2 manières à l’aide de la règle de l’amont ou de l’aval.

Dans le cas de l’amont, le calibre de l’interrupteur, pour être adapté, doit avoir une intensité supérieure ou égale à celle du disjoncteur d’abonné. Dans le cas d’un disjoncteur de 60 ampères, par exemple, il faudra donc une intensité de 63 ampères.

Pour ce qui est de l’aval, le calibre doit être supérieur ou égal à la somme des intensités des disjoncteurs divisionnaires qui ont un rôle de protection des circuits du tableau électrique. Cependant, tous les circuits ne comptent pas de la même manière dans la somme. Alors que les circuits relatifs à l’eau chaude sanitaire, au chauffage et aux dispositifs de recharge pour véhicules électriques sont comptés pleinement, il faut diviser par deux la somme des autres circuits, car ils ne comptent que pour moitié.
 

Information complémentaire

interdifferentiel coupure courant 350x350
interdifferentiel fuite courant 350x350 1

Qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel ?

Un interrupteur différentiel est un élément indispensable du tableau électrique qui a un rôle de protection des personnes. Il se situe en amont des circuits électriques

Il détecte les fuites de courant potentielles provenant par exemple d’une prise défectueuse et coupe l’alimentation de la rangée du tableau électrique concernée afin de protéger les occupants du logement des chocs électriques.

Pour que l’interrupteur différentiel puisse jouer correctement son rôle, il est important que tous les circuits électriques du tableau soient reliés à la terre. Il est également nécessaire de le tester chaque mois pour s’assurer de son bon fonctionnement.
 

Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?

disjoncteur dans tableau legendes 1222x569

La différence entre un interrupteur et un disjoncteur différentiel vient de ce qu’ils protègent. 

Alors que l’interrupteur différentiel gère la protection des personnes, le disjoncteur différentiel protège quant à lui aussi bien les personnes que les biens du logement (les équipements électriques). 

Le disjoncteur différentiel joue donc à la fois le rôle d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur divisionnaire. De plus, les surcharges et les courts-circuits ne sont pas gérées par l’interrupteur, c’est le rôle du disjoncteur différentiel. 
 

Information complémentaire

Confiez vos travaux à un pro

Vous voulez faire installer vos produits dans votre tableau électrique par un électricien professionnel ? Choisissez-en un près de chez vous au sein du réseau Électricien Certifié de Legrand

Décrivez-lui votre projet : il vous conseillera quant aux produits adaptés et procèdera à l’installation.
 

Questions fréquentes

Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires. En savoir plus
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur le rôle d’un interrupteur différentiel ? 
Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
En savoir plus
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message