Comment augmenter la puissance d’une prise électrique ?

La puissance électrique est le produit de la tension et de l’intensité (P = U × I).

La tension délivrée dans votre maison reste fixe, c’est donc l’intensité (mesurée en ampère) qui détermine la puissance de votre prise.

Vous trouvez que votre prise ne délivre pas assez de puissance pour alimenter votre appareil ?

Voici 2 raisons qui peuvent conduire à cela :

  • le circuit n’est pas adapté à votre appareil
  • la surcharge d’appareils branchés sur une même prise

Information complémentaire

Ce que dit la norme

En règle générale, 2 types de prises sont installés dans votre logement :

  • prises 16A, protégées par un disjoncteur 16A
  • prises 32A, protégées par un disjoncteur 32A

La norme NF C 15-100 exige de brancher les plaques de cuisson sur une prise 32A, car c’est un équipement qui demande beaucoup de puissance.

À noter qu’il faut également respecter le nombre de prises par circuit comme indiqué sur le tableau ci-contre.

Information complémentaire

Attention aux surcharges

La surcharge d’appareils peut aussi affecter la performance de l’alimentation électrique.

Si vous branchez plusieurs appareils puissants sur une même prise, la puissance cumulée peut dépasser celle que la prise peut supporter.

Évitez également de multiplier les multiprises. Cela peut entraîner une surchauffe importante et dans le pire des cas, provoquer un incendie.

Information complémentaire

Comment savoir si je respecte la norme ?

Vous avez un doute sur la conformité de votre installation électrique ?

Contactez l’un de nos électriciens certifiés pour établir un diagnostic et réaliser les travaux nécessaires en respectant les normes en vigueur.

Questions fréquentes

La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus
En France, les fournisseurs d'énergie (ENEDIS, ENGIE, ...) distribuent en très grande majorité pour les habitations un réseau électrique monophasé (une phase et un neutre). Entre ces deux potentiels, se trouve une tension (appelée différence de potentiel) mesurée en Volts. Cette tension...
En savoir plus
Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y...
En savoir plus
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Il est tout à fait possible d’ajouter une prise de courant sans faire de gros travaux tout en conservant un aspect esthétique.
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
En savoir plus
La prise programmable vous permet de définir une période où vous souhaitez couper l’alimentation d’un appareil.
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
En savoir plus
Il existe 2 types de fixation pour une prise : une fixation à griffes et une fixation à vis.   La fixation à griffes est destinée aux vieilles installations, lorsqu’il n’est pas possible de changer l’ancienne boîte d’encastrement. Des orifices pour ce type d’installation...
En savoir plus
La principale raison est le risque de surcharger la prise et le circuit électrique auquel elle est reliée. Les prises sont conçues pour supporter une certaine charge électrique. Le nombre d’appareils branchés est à prendre en compte, mais le type d’appareil l’est tout autant. 
3...
En savoir plus