Comment fixer une prise au mur ?

Il existe 2 types de fixation pour une prise : une fixation à griffes et une fixation à vis.

La fixation à griffes est destinée aux vieilles installations, lorsqu’il n’est pas possible de changer l’ancienne boîte d’encastrement. Des orifices pour ce type d’installation sont prévus sur les supports. Pour y accéder, il faut démonter l’enjoliveur du mécanisme.

La fixation à vis est utilisée pour les installations plus récentes.

Information complémentaire

Prérequis pour changer sa prise de courant

Lorsque qu’on manipule ses prises et interrupteurs pour les remplacer, il est primordial de couper le courant au disjoncteur général pour éviter tout risque de chocs électriques.

Information complémentaire

Fixation à griffes en rénovation

Dans les anciennes installations, les boîtes d’encastrement sont très souvent scellées dans le mur. Il est donc difficile de les retirer pour les remplacer par de nouvelles boîtes.
Dans ce cas, l’installation d’une nouvelle se fait par fixation à griffes.

Attention, la fixation à griffes est seulement autorisée dans la rénovation. Pour les logements neufs, il est obligatoire d’installer ses mécanismes par fixation à vis.

Information complémentaire

legrand etape raccord fils boite prise 350x350
legrand visser griffes prise mur 350x350

Monter une prise avec fixation à griffes 

  • retirez l’ancienne prise puis raccordez les fils sur la nouvelle prise et placez-la dans la boîte d’encastrement
  • veillez à bien placer les griffes dans le bon sens lors de l’insertion du mécanisme dans la boîte (crochets vers l’extérieur)
  • veillez à sa parfaite horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle
  • vissez au maximum les griffes pour qu’elles s’accrochent bien à la boîte d’encastrement.
  • finissez en clipsant votre plaque de finition sur le support

Information complémentaire

Monter une prise avec fixation à vis

Tout comme la fixation à griffes, retirez l’ancienne prise puis montez la nouvelle.

Pour la fixation, rien de plus simple : insérez les vis de la boîte d’encastrement dans les encoches du support puis vissez en veillant au niveau.

Information complémentaire

Besoin d'aide ?

Notre réseau d'électriciens certifiés par Legrand est disponible pour tout vos travaux en neuf, comme en rénovation. Trouver le professionnel près de chez vous qui saura vous accompagner

Questions fréquentes

Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter une prise électrique Céliane Surface Confort à votre installation, ou déplacer l’une de vos prises existantes ? Il vous faudra assurer le branchement des fils de celle-ci. Vous ne savez pas exactement comment faire ? On vous explique tout !
En savoir plus
Pour alimenter une prise électrique, 3 fils électriques différents doivent être reliés : la phase, le neutre et la terre. La phase (borne L), généralement de couleur rouge (elle peut être aussi marron ou noire), doit être reliée à la borne phase du disjoncteur. Le neutre (borne N),...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
Afin de pouvoir accéder au fil de votre installation électrique en vu de le changer, il faudra créer une saignée dans votre mur. L’utilisation d’une rainureuse est un moyen pratique pour créer des saignées dans votre mur jusqu’aux points d’alimentation. Avant toute intervention,...
En savoir plus
Il est tout à fait possible d’ajouter une prise de courant sans faire de gros travaux tout en conservant un aspect esthétique.
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
En savoir plus
La puissance électrique est le produit de la tension et de l’intensité (P = U × I). La tension délivrée dans votre maison reste fixe, c’est donc l’intensité (mesurée en ampère) qui détermine la puissance de votre prise. Vous trouvez que votre prise ne délivre pas assez de...
En savoir plus
La prise programmable vous permet de définir une période où vous souhaitez couper l’alimentation d’un appareil.
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
En savoir plus
La principale raison est le risque de surcharger la prise et le circuit électrique auquel elle est reliée. Les prises sont conçues pour supporter une certaine charge électrique. Le nombre d’appareils branchés est à prendre en compte, mais le type d’appareil l’est tout autant. 
3...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message