Schéma de câblage de la phase, du neutre et de la terre

Avant toute intervention sur votre installation électrique, coupez le courant au disjoncteur général et assurez vous de l'absence de tension sur le circuit prise de courant concerné. Ci-dessus un schéma de câblage d’une prise électrique avec terre, indiquant comment relier la phase (borne L) et le neutre (borne N) entre le disjoncteur et la prise de courant elle-même.
Brancher la phase et le neutre sur une prise
Pour brancher le fil de phase sur la borne L de la prise électrique, le fil de neutre sur la borne N et le fil de Terre sur la borne de Terre, il faut dénuder chaque fil sur 12mm.
Intégrer ensuite chaque fil électrique dans leurs bornes jusqu'en butée, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les retirer.
Si besoin d'enlever un fil, appuyer sur le poussoir du bornier concerné et retirer le fil électrique de sa borne.
Vidéo
tutoriel Legrand

Qu'est-ce que le fil de phase ?
Dans une habitation où le courant est monophasé, il n’y a qu’un seul conducteur de phase. La phase est le câble électrique qui permet d'apporter le courant électrique dans l'installation, pour faire fonctionner un appareil (lampe, télévision, cafetière, etc.).
Le courant fourni par EDF est alternatif. Par conséquent, la phase varie très rapidement (50 fois par seconde - 50 Hertz) entre une tension positive (+230 volts) et une tension négative (-230 volts) de manière régulière.

Quel est le rôle du fil de neutre ?
Une fois l'appareil électrique alimenté, il faut permettre au courant de retourner vers le réseau d'électricité. C'est le rôle du neutre.

À quoi sert la terre ?
La broche de terre est la partie en métal qui se situe au-dessus de la phase et du neutre et qui permet de relier les appareils branchés sur la prise, à la terre. Son rôle est de protéger les personnes. En effet si un dysfonctionnement de l'installation apparait, la borne de terre, associée à une protection différentielle de 30mA maximum, installée au tableau électrique, coupera l'alimentation électrique.

À propos de la norme NF C 15-100
En matière d’installation de prises électriques dans une habitation, la norme NF C 15-100 vous conseille sur le nombre minimum de prises à installer par pièce et sur la quantité maximum autorisée par circuits électriques. L'objectif est de renforcer la sécurité et le bon fonctionnement de votre installation, mais aussi le confort d'utilisation de vos appareils électriques.
Vous pouvez installer jusqu'à 8 prises de courant sur un disjoncteur 16A avec du fil électrique de 1,5mm², ou bien brancher 12 prises sur un disjoncteur 20A avec du fil de 2,5mm².
Découvrir la norme NF C15-100 Voir la norme pour les prises de courant

Faites appel à un professionnel
Pour tous vos chantiers électriques, qu’ils concernent une habitation neuve ou un projet de rénovation, ne restez pas dans le doute. Pour votre sécurité et celle de votre installation, l’intervention d'un expert peut être recommandée. Trouvez le professionnel de confiance le plus proche de chez vous parmi nos électriciens certifiés Legrand.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.