Deco design
voir vidéo ▶Interrupteur tactile : et vous, comment allumez-vous la lumière ?
Clic, j’allume. Clac, j’éteins. Ces gestes et bruits nous sont familiers mais peut-être plus pour longtemps. L’interrupteur tactile Céliane Surface bouscule nos habitudes pour toujours plus de confort. Et vous, comment choisirez-vous d’allumer votre lumière ?
Le principe est exactement le même que sur un smartphone. L’interrupteur Céliane Surface s’actionne par simple contact. Du bout du nez si vous êtes chargé ou du bout des doigts dans la plupart des cas, vous pourrez appuyer sur n’importe quelle partie de l’enjoliveur pour commander votre lumière.
Contrairement à un interrupteur classique, la zone tactile de l’interrupteur s’aligne parfaitement sur la plaque de finition. Son design est à fleur de mur. À vous de choisir, si vous voulez qu’il reste discret ou qu’il se fasse remarquer !
J’entre, je sors. Témoin de nos va-et-vient dans la maison, les interrupteurs font du bruit. Céliane Surface, lui, est parfaitement silencieux. Vous pourrez désormais circuler discrètement dans votre maison et aller manger incognito le dernier bout de chocolat. Il est aussi très pratique dans les pièces de passage où nous nous trouvons souvent les bras chargés : entrée, buanderie, couloir. Enfin, grâce à sa grande surface tactile, il est facilement accessible aux plus petits.
L’interrupteur tactile Céliane Surface doit être raccordé au neutre. Pour le reste, tout comme un interrupteur classique, vous pourrez le combiner avec un deuxième interrupteur, avec une ou plusieurs prises. Vous pourrez l’utiliser comme va-et-vient en associant deux interrupteurs. Vous bénéficiez également de la fonction voyant lumineux pour le repérer facilement dans le noir (nécessite la phase, donc 3 fils), ou de la fonction voyant témoin pour vous indiquer que la lumière est restée allumée (nécessite le neutre, donc 3 fils).
Céliane Surface est une gamme complète de prises et interrupteurs au design à fleur de mur. Reconnaissable par son puits rétractable, la prise Céliane Surface s’est d’ailleurs imposée comme référence. La gamme propose aussi de nombreuses fonctionnalités innovantes, des nombreuses plaques de finitions pour toutes les inspirations et des solutions connectées.
Voir les interrupteurs et prises
L’interrupteur tactile Céliane Surface repense notre rapport à l’interrupteur. Il bouscule nos habitudes tout en utilisant des gestes qui nous sont devenus simples et familiers par ailleurs. Avec son design repensé et le confort accru qu’il apporte, l’interrupteur tactile n’a pas fini de surprendre.
L’interrupteur électrique 3 voies est une solution de commande d’éclairage qui permet d'allumer ou d’éteindre une source lumineuse depuis deux endroits différents d'une pièce (couloir, cuisine ouverte, chambre, etc.). Ce type de branchement, aussi appelé va-et-vient, implique le... En savoir plus
Si la coupure est supérieur à 24 heures une alerte "déconnexion télécommande" sera activée. En savoir plus
Un interrupteur commande l’éclairage de votre domicile selon vos besoins. Et pourtant, il peut arriver dans certains cas que votre interrupteur se déclenche tout seul, entraînant un allumage intempestif de votre éclairage. Comment réagir ? En savoir plus
L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de... En savoir plus
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Remarques
Il est possible de partager le contrôle de votre Maison Apple HomeKit avec des personnes possédant un compte iCloud valide.
Tous les accessoires HomeKit rattachés à la Maison seront alors contrôlables par ces personnes.
ÉtapesAvec l'app Netatmo Energie, accéder à :... En savoir plus
Si la sonnerie de votre Portier Classe 100X ne se déclenche pas lorsque quelqu'un sonne, vérifiez que le mode silencieux n’est pas activé sur le poste interne, Lorsque le mode silencieux est activé, il est signalé par une LED rouge d’exclusion d’appel.
Vous pouvez vérifier si le... En savoir plus
Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté. En savoir plus
Le Capteur de Qualité de l’Air Intelligent et connecté Netatmo est piloté depuis l’app Healthy Home Coach. En effet, suivez l’évolution de la qualité de votre air depuis votre smartphone via l’application Healthy Home Coach et recevez des alertes en temps réel. En savoir plus
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins... En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un... En savoir plus
Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
Importer une liste
Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)
Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?
Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Chargement en cours...
Votre liste de matériel est en cours de conversion
en fichier PDF.
Elle se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique est en cours de génération.
Il se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique vous a été envoyé par mail.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
Ajouter une nouvelle liste
Dupliquer la liste {{name}}
Renommer la liste {{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?
error
Exporter la liste {{name}}
Choisissez votre format de téléchargement
Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel LegrandVoulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?
Ajout d'une nouvelle adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Mise à jour d'une adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Conditions générales d’utilisation