Combien doit-on installer de prises de courant dans un salon ?
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les constructions neuves.
Vous envisagez de rénover votre séjour et d’en refaire le circuit électrique de A à Z ? Vous vous demandez quelles sont les réglementations en termes de prises de courant pour une construction neuve ? La question mérite d’être posée, car il existe des prescriptions spécifiques en vue de l’installation de prises électriques.
La norme NF C 15-100 donne des recommandations quant au nombre minimum de prises électriques que vous devez installer dans chacune des pièces de votre logement. Bien sûr, le salon ne déroge pas à la règle ! Entrons dans le détail.
Nombre minimum de prises de courant pour un salon
La recommandation de la norme NF C 15-100 concernant le séjour stipule qu’il faut installer :
- Au moins 5 prises électriques pour un salon d’une surface inférieure à 28 m2 ;
- Au moins 7 prises électriques pour un salon d’une surface supérieure à 28 m2.
Le nombre de prises de courant à installer dans le séjour dépend donc essentiellement de la superficie de la pièce. En outre, une prise doit obligatoirement être positionnée à proximité immédiate de la commande d’éclairage (celle-ci peut être comptabilisée dans les 5 prises minimum pour une petite surface).
À cela, il ne faut pas oublier d’adjoindre la mise en place des prises multimédia RJ 45.
Découvrir les prises et interrupteurs connectés![faq 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/faq_1155x700_3.jpg?itok=q4UJC2UZ)
![faq 350x350 01](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/faq_350x350_01_6.jpg?itok=6wbx4PR7)
![faq 350x350 02](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/faq_350x350_02_6.jpg?itok=E-0CbA_A)
Prises RJ 45 dans le salon : ce qu’il faut savoir
Ce n’est pas tout : l’installation de prises de communication RJ 45 est également soumise à une réglementation. En particulier, tout logement nouvellement construit doit intégrer un minimum de ces prises qui permettent de brancher un modem/routeur, un téléphone ou une télévision.
Ainsi, dans un salon d’une surface supérieure à 28 m², il est recommandé d’installer 2 prises RJ 45. Chacune d’elles doit être liée à une prise électrique supplémentaire située à proximité immédiate (de manière à pouvoir brancher l’appareil désiré sur le secteur en même temps qu’au réseau).
Les prises RJ 45 sont devenues essentielles pour tout foyer moderne, car elles permettent de se connecter au réseau (téléphonique, satellite, Internet). Elles sont d’ailleurs obligatoires dans le neuf.
Découvrir les prises RJ45![nombre emplacement prise rj45 logement 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/nombre-emplacement-prise-rj45-logement-1222x569_3.jpg?itok=cIV5OnyX)
Pensez à la hauteur de vos prises électriques !
La norme NF C 15-100 ne précise pas uniquement le nombre de prises de courant à mettre dans le séjour. Elle donne aussi des préconisations claires au sujet du positionnement vertical des prises électriques.
En l’occurrence, la hauteur normative est de :
- 0,05 m minimum au-dessus du sol ;
- 1,30 m maximum au-dessus du sol.
La hauteur est stipulée par rapport au sol fini, c’est-à-dire en prenant en compte le revêtement.
Libre à vous, bien sûr, de franchir la barre des 1,30 m pour vos prises électriques. La norme ne donne que des conseils visant un confort maximal.
![norme nfc15100 prise 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/norme-nfc15100-prise_700x700_0.jpg?itok=OocSzjlX)
Questions fréquentes
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
Combien doit-on mettre de prises de courant dans une cuisine ?
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des... En savoir plus
Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus
Combien de prises de courant doit-on installer dans chaque pièce ?
Dans un logement, le circuit électrique est soumis à de multiples réglementations issues de la norme NF C 15-100. Parmi celles-ci, il y a le nombre minimal de prises électriques à installer dans chacune des pièces du foyer. Quelle que soit la nature de votre projet – construction d’une... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Comment cacher une prise électrique ?
Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des... En savoir plus
Comment remplacer une prise électrique ?
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un... En savoir plus
Que faire en cas de prise de courant qui chauffe, fume ou grésille ?
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la... En savoir plus
Une de mes prises électriques se décolle : pourquoi et que faire ?
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos... En savoir plus
Comment faire le branchement des fils de ma prise électrique ?
Vous souhaitez ajouter une prise électrique Céliane Surface Confort à votre installation, ou déplacer l’une de vos prises existantes ? Il vous faudra assurer le branchement des fils de celle-ci. Vous ne savez pas exactement comment faire ? On vous explique tout ! En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.