Combien de prises de courant doit-on installer dans chaque pièce ?

Le nombre de prises de courant à installer dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100

  • Cuisine : 3 prises au minimum et 6 prises au maximum
  • Séjour : 5 prises au minimum et 7 prises au maximum
  • Chambre : 3 prises au minimum
  • Pour toutes les autres pièces de plus de 4m² (comme la salle de bain), exception faite des WC : 1 prise au minimum

Nombre de prises de courant par pièce : que dit la norme ?

nombre prises par pieces 930x1070

Dans les faits, le nombre de prises réglementées dépend du type de pièce et, concernant le séjour et la cuisine, de leur superficie. Voici ce que nous dit la norme NF C 15-100 :

  • Dans le séjour : 5 prises au minimum pour une surface de moins de 28 m2 ; 7 prises pour une superficie supérieure (plus 2 autres proches des prises RJ 45 – voir plus bas).
  • Dans les chambres : 3 prises au minimum.
  • Dans toute pièce faisant plus de 4 m2 (comme la salle de bain), exception faite des WC : 1 prise de courant au minimum.
  • Dans la cuisine : 3 prises au minimum pour une surface inférieure à 4 m2 ; 6 prises pour une superficie supérieure.

Attention : dans la cuisine, d’autres normes entrent en ligne de compte. 4 des 6 prises prévues doivent être installées au-dessus du plan de travail, avec une option supplémentaire pour le branchement dédié à la hotte.

Vous n’avez plus qu’à choisir les prises électriques pour votre intérieur grâce à le guide de choix.

Prises multimédia RJ45 : que dit la norme ?

nombre emplacement prise rj45 logement 1222x569

Si la norme NF C 15-100 précise les conventions à appliquer pour l’installation des prises de courant dans chacune des pièces du logement, qu’en est-il des prises multimédia, dites « RJ45 » ? Celles-ci permettent de brancher une télévision, un téléphone ou un routeur pour se connecter au réseau.

La mise en place des prises RJ45 est, elle aussi, soumise à quelques règles. Notamment, dans un séjour de plus de 28 m2, il est recommandé d’installer 7 prises électriques plus 2 prises supplémentaires qui seront placées à proximité des prises de communication RJ45.

Ce schéma est prévu pour pouvoir connecter un modem/routeur et le brancher sur le secteur dans le même temps. Il se répète pour chaque prise de communication installée dans le logement.

Le nombre de prises RJ 45 dépend également de la surface totale du logement :

  • 2 prises au minimum (dans le séjour) pour un T1 ;
  • 3 prises au minimum (2 dans le séjour, 1 dans une autre pièce) pour un T2 ;
  • 4 prises au minimum (2 dans le séjour, 2 dans 2 autres pièces) pour un T3 ou supérieur.

Chaque prise RJ45 doit être reliée au tableau de communication central par un câble spécifique.

En résumé

Dans un logement, le circuit électrique est soumis à de multiples réglementations issues de la norme NF C 15-100. Parmi celles-ci, il y a le nombre minimal de prises électriques à installer dans chacune des pièces du foyer. Quelle que soit la nature de votre projet – construction d’une maison individuelle ou réfection complète du circuit électrique existant – vous devez garder une chose essentielle en tête : le nombre de prises de courant par pièce est réglementé.


La norme NF C 15-100 indique clairement combien de prises électriques doivent être installées, a minima, dans chaque espace de vie du logement.

Questions fréquentes

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les...
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Entre 5cm et 1m30 ! La hauteur préconisée varie entre 0,05m et 1,30m du sol (exception faite de la hotte dans la cuisine), en fonction de la pièce dans laquelle la prise est installée. Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des...
En savoir plus
Pour brancher (câbler) une prise électrique : raccordez la phase (L) et le neutre (N) aux bornes correspondantes, ainsi que la terre (⏚) si présente remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et assurez un bon maintien des fils clipsez la plaque (cache) de...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message