Précautions et astuces pour la pose des appareillages, interrupteurs et prises, Art d'arnould

Publication le 17 janvier 2020 Solutions maison

Information complémentaire

Les spécificités de l’appareillage Art d’Arnould en font un produit raffiné haut de gamme et induisent un certain soin dans sa manipulation et sa mise en place technique. Pour accompagner les professionnels lors de son installation et assurer son entretien tout au long de son utilisation, nous revenons sur les principales précautions à observer pour l’appareillage Art d’Arnould.

Information complémentaire

Des produits à manipuler avec soin

Les finitions haut de gamme de nos appareillages supposent des manipulations soigneuses depuis leur réception jusqu’à leur installation par un professionnel.

Pour éviter les rayures et les chocs, il est ainsi conseillé de les conserver dans leur emballage jusqu’à la pose et de faire preuve de minutie lors de l’usage du tournevis pour monter ou démonter la plaque, en plaçant un tissu propre entre la pointe du tournevis et l’appareillage électrique.

Information complémentaire

Où installer les appareillages Art d’Arnould ?

Toutes les pièces intérieures peuvent s’équiper avec nos prises et interrupteurs.

Les produits de la gamme Art d’Arnould peuvent être installés dans les pièces d’eau dans le volume 3 (hors volume).

Bon à savoir : les appareillages Art d’Arnould ont les caractéristiques mécaniques IK 02 (résistance aux chocs) et IP 21 (pénétration de corps solides et liquides).

Information complémentaire

Vigilance sur le choix des boîtes d’encastrement

Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques, notamment plus profondes, 50mm contre 40mm pour les boîtes d’encastrement standard. Par ailleurs, les interrupteurs de petit format requièrent de petites boîtes d’encastrement dont les références sont précisées dans notre contenu dédié.

Pour une installation réussie, soyez vigilant sur le choix des boîtes d’encastrement !

Information complémentaire

Univers Mémoire : mise à la terre requise

L’appareillage de cet univers est monobloc et en métal, il est donc indispensable de prévoir une mise à la terre pour ces interrupteurs et points de commande. Ceci est à prendre en compte avant le chantier car un câblage spécifique sera à mettre en place.

À l’aide d’un tuto, nous vous accompagnons pas à pas pour la mise à la terre des appareillages qui le nécessitent !

Information complémentaire

Poser les appareillages Art d’Arnould

En amont du chantier, prenez connaissance des spécificités de l’appareillage choisi afin d’assurer un rendu à la hauteur de la gamme Art d’Arnould.

Outre la profondeur des boîtes d’encastrement à anticiper, les plaques de l’univers Mémoire présentent des vis en haut et en bas pour se fixer sur la boîte d’encastrement. Bien vérifier que les vis de fixation de la boîte sur le bâti sont à gauche et à droite.

Information complémentaire

Entretenir les appareillages Art d’Arnould

La finesse des produits Art d’Arnould demande de connaître de simples gestes pour leur entretien :

  • porter des gants pour ne pas rayer les plaques
  • en cas de travaux, démonter l’appareillage mais ne pas apposer de ruban adhésif de protection
  • ne pas utiliser de produit détergent sur les plaques, un chiffon suffit

Questions fréquentes

Un interrupteur dit à levier est un type de commande que l’on retrouve au sein de la gamme Art d’Arnould. Il permet la bascule du mécanisme. Il existe différentes formes d’interrupteurs à levier, en simple ou double va-et-vient, en fonction des univers de la gamme.   Vous...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
Les interrupteurs étanches Plexo de Legrand vous permettent de contrôler vos éclairages en intérieur et en extérieur, grâce à leur étanchéité et leur robustesse liées à leurs indices de protection IP55 et IK08.
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...
En savoir plus
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si...
En savoir plus
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les...
En savoir plus
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous.
En savoir plus