Qu’est-ce qu’un interrupteur à levier ?

Un interrupteur dit à levier est un type de commande que l’on retrouve au sein de la gamme Art d’Arnould. Il permet la bascule du mécanisme.

Il existe différentes formes d’interrupteurs à levier, en simple ou double va-et-vient, en fonction des univers de la gamme.

 

Vous souhaitez installer des interrupteurs et prises Art d'Arnould chez vous ? Contacter un électricien ! 

Information complémentaire

Levier goutte d’eau

Ce type de levier est à retrouver parmi les interrupteurs et commandes de l’univers Mémoire. Réédition des prises et interrupteurs haut de gamme qui ont façonnés les années 60, il allie parfaitement la matière et le design. Subtil mélange d’ancien et de contemporain, ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

  • plaque de finition fine
  • chanfreins raffinés
  • vis apparentes
  • levier goutte d’eau 
  • collerette dentelée

Information complémentaire

Levier cylindrique

C’est au cœur des univers Épure, Fusion et Retro que l’on retrouve le levier cylindrique. 

Les principales caractéristiques de ces univers :

  • plaque plane de 5mm d’épaisseur
  • pas de vis apparente
  • installation en boîte d’encastrement standard français, profondeur 50mm

Information complémentaire

Configuré ou sur mesure

Art d'Arnould propose 2 types de prestations  : 

  • des modèles configurés
  • des produits sur-mesure, avec une approche très poussée, permettant de choisir le format (carré, rectangle, médaillon), le décor et les finitions des produits, Plus 6000 compositions possibles

L’atelier Art d’Arnould est là pour vous accompagner dans la définition de votre projet et le choix de vos appareillages, de l’étude de faisabilité en passant par la confection d’échantillon.

Donnez de la dimension à tous vos projets !
 

Questions fréquentes

Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
La domotique, moteur de l'écosystème de la maison connectée, concerne l’utilisation d’objets connectés dans un logement. Grâce à la domotique, contrôlez, pilotez et gérez vos équipements connectés en local ou à distance par la voix, via votre smartphone ou votre tablette. Vous...
En savoir plus
L’interrupteur bipolaire commute 2 pôles d'un circuit électrique : la Phase et le Neutre.
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
En savoir plus
Pour ajouter un nouveau produit connecté à une installation existante, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, et lancez le guide d'installation en cliquant sur "Ajouter un produit".
En savoir plus
Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus
L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est...
En savoir plus