- Accueil
- Sonnettes, portiers et éclairage
- Portier visiophone
- Platine de rue pour portier visiophone
Platine de rue pour portier visiophone
Ref. 3 693 39
Platine de rue antivandale avec caméra
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Design extra-plat
- Caméra grand angle (95°)
- Protection pluie
- Bouton d'appel et porte-étiquette lumineux seulement la nuit
- Bouton d'appel transformable en 2 boutons d'appel pour 2 familles - Peut remplacer un bouton-poussoir en utilisant les mêmes fils
Documentation et conseils de pose
![Portier visiophone Legrand : comment installer un portier vidéo facilement ?](https://img.youtube.com/vi/QZ3tlur6tVk/0.jpg)
![Je remplace une sonnette ou un interphone audio par un portier visiophone](https://img.youtube.com/vi/QNjt86LcULA/0.jpg)
![Où que vous soyez répondez à votre visiteur](https://img.youtube.com/vi/wgnWY1J-gPc/0.jpg)
- Portier visiophone Legrand : comment installer un portier vidéo facilement ?
- Je remplace une sonnette ou un interphone audio par un portier visiophone
- Où que vous soyez répondez à votre visiteur
Normes et réglementations
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Qu'est-ce que la domotique vidéo pour une maison intelligente ?
Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce... En savoir plus
Quel type de visiophone choisir ?
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez... En savoir plus
Sonnettes, interphones et portiers visiophones
Pourquoi ma sonnette sonne toute seule ?
Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute... En savoir plus
Quel câble choisir pour installer un visiophone ?
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre... En savoir plus
Visiophone : comment ça marche ?
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un... En savoir plus
Que veut dire visiophone ?
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur... En savoir plus
Que faire quand un visiophone siffle ?
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil.
2 points à vérifier simplement. En savoir plus
Que faire quand un visiophone grésille ?
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ? Les sources de grésillement peuvent être nombreuses : une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste... En savoir plus
Que faire quand un visiophone sonne tout seul ?
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce... En savoir plus
Comment faire passer les câbles pour installer un visiophone ?
L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier... En savoir plus
Comment fonctionne un visiophone sans fil ?
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du... En savoir plus
Pourquoi 2 ou 4 fils sur un visiophone ?
Le visiophone est un interphone qui permet d’avoir un visuel vidéo des personnes venues sonner à la porte. Il est même possible d’échanger de façon orale sans ouvrir votre porte ni votre portail.
Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la... En savoir plus
Quel est le meilleur visiophone filaire ?
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus
Quels câbles pour brancher un visiophone ?
Le branchement d’un visiophone se fait assez simplement, surtout s’il est installé en lieu et place d’une ancienne sonnette. Les fils la reliant au carillon à l’intérieur du logement serviront à assurer la connexion entre la platine de rue et l’écran intérieur. Si vous installez... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Quels produits composent le Système d’Alarme Vidéo Intelligent ?
Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo Ces... En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Comment s’installe le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube