Quelles sont les causes de déclenchement d’un disjoncteur ?

Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection réglementaires placés dans le tableau électrique de l’habitation.
Leur rôle est d’empêcher qu’une surintensité ou un court-circuit ne vienne endommager les circuits électriques de votre tableau électrique ainsi que vos appareils (ordinateur, téléviseur, etc.).

Quand un disjoncteur se déclenche ou « saute » (c’est-à-dire que sa manette s’abaisse brutalement), cela signifie qu’il a détecté une anomalie. Il va alors couper automatiquement le courant pour protéger le circuit auquel il est affecté et pour éviter que les fils électriques surchauffent et risquent de déclencher un incendie. 

Voyons en détail quelles peuvent être les causes de déclenchement d’un disjoncteur.
 

Identifier les 2 types de disjoncteurs

disjoncteur on tableau circuit part 1222x569

Dans votre ETEL (Espace Technique Électrique du Logement), il existe 2 types de disjoncteurs qu'il est important de distinguer pour bien comprendre votre installation :

  • le disjoncteur général (ou disjoncteur d’abonné) qui protège toute de votre installation électrique. Quand sa manette est abaissée, il n’y a plus aucune alimentation électrique dans tout le logement
  • les disjoncteurs divisionnaires ou modulaires qui protègent les circuits électriques auxquels ils sont dédiés et coupent l’alimentation uniquement dans ceux-ci
     

Déclenchement dû à une surcharge ou surintensité

La première raison d’une surcharge ou d’une surintensité peut être due à trop d’appareils branchés et fonctionnant sur un seul et même circuit. La deuxième raison d’un déclenchement peut provenir du fonctionnement simultané dans la maison, d’appareils énergivores (comme par exemple une machine à laver, un four électrique, grille pain, etc.) alors que la puissance électrique souscrite de votre installation est insuffisante pour y répondre. Dans ce cas, il faudra contacter votre fournisseur d’électricité ou opter pour la solution d'un délesteur connecté afin d'éviter de souscrire un contrat plus onéreux.

Que faire en cas de surintensité ?

Dans le cas où plusieurs appareils seraient branchés sur une multiprise par exemple, il vous suffit d’en débrancher certains et de réarmer le disjoncteur en remontant sa manette.

Dans le cas où plusieurs appareils électriques énergivores fonctionneraient en même temps et que la puissance électrique souscrite n’est pas suffisante, éteignez les appareils qui ne sont pas prioritaires sur le moment.

À l’heure du repas par exemple, donnez la priorité à un four électrique plutôt qu’à une machine à laver qui pourra être utilisée plus tard. Si cela ne suffit pas, alors contactez votre fournisseur d’énergie pour changer la puissance souscrite.

Vous pouvez également choisir d'installer un délesteur connecté dans votre tableau pour éviter une souscription à un contrat plus coûteux.
 

Déclenchement dû à un court-circuit

Un court circuit engendre une surintensité qui a pour effet de déclencher le disjoncteur. Il signale soit qu’un appareil électrique utilisé dans la maison dysfonctionne (défaut d’origine ou appareil endommagé) soit que les fils électriques d’un circuit sont défectueux (circuit d’interrupteur, de prise, d’éclairage, etc.). Le disjoncteur va là aussi couper instantanément l’alimentation électrique du circuit concerné pour éviter les risques de surchauffe et donc de possible incendie.

etincelles fils electriques 350x350
tableau craie question 700x700 0

Que faire en cas de court-circuit ?

Pour savoir si le court-circuit provient d’un appareil électrique ou du circuit sur lequel il est branché, c’est simple.
Si à chaque fois que vous branchez et utilisez un appareil spécifique (aspirateur, grille-pain, etc.), le disjoncteur se déclenche, débranchez l’appareil puis réarmez le disjoncteur. Si le disjoncteur se déclenche à nouveau, alors cela signifie que votre circuit présente une anomalie. Dans le cas contraire, cela signifie que votre appareil est défectueux

Que faire si le disjoncteur est défectueux ?

Après une coupure, votre disjoncteur ne peut pas être réarmé ? Il se peut qu'il soit défectueux. Dans ce cas, il faut le remplacer.

Pour changer un disjoncteur, il faut tout d'abord couper le courant au disjoncteur d'abonné et vérifier l'absence de tension à sa sortie.

S'il s'agit d'un disjoncteur à vis, dévissez les vis en haut et en bas, puis faites levier sur la griffe de fixation. Si le disjoncteur à vis est alimenté en partie haute par un peigne, les vis du haut de tous les disjoncteurs de la rangée concernée devront être dévissées pour pouvoir retirer le peigne, ce qui libérera le disjoncteur.

Si le disjoncteur est à bornes automatiques, il faut extraire le peigne (en haut) en faisant levier à l'aide d'un tournevis et appuyer sur les poussoirs des bornes pour retirer les fils, puis faire levier sur la griffe de fixation pour enlever le disjoncteur du tableau.

Il suffit ensuite de clipper le nouveau disjoncteur à son emplacement sur le rail, puis de raccorder les fils en partie basse et les peignes en partie haute et basse.

Vous pouvez également faire appel à un électricien professionnel du réseau Électricien certifié de Legrand pour réaliser le remplacement de votre disjoncteur.

Le problème persiste ? Contactez un électricien !

Si malgré toutes vos actions, vous n’arrivez pas à réarmer le disjoncteur, c’est que le problème requiert l’intervention experte d’un professionnel de l’électricité.
Faites appel à un électricien certifié par Legrand. Il pourra diagnostiquer exactement le problème et remettre en état de fonctionnement optimal votre installation électrique.

Questions fréquentes

Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
En savoir plus
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les...
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en...
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message