Comment savoir si un appareil consomme beaucoup d'électricité ?
Plusieurs dispositifs existent pour vous aider à déterminer quels appareils sont gourmands en énergie, tels que :
- l’écocompteur
- le compteur d’énergie
- le délesteur
Découvrez les produits de mesure connectés Drivia with Netatmo pour surveiller et analyser la consommation de votre logement avec précision.
Simplifiez votre suivi de consommation
L’écocompteur Drivia with Netatmo vous permet de suivre l'évolution de votre consommation globale et partielle pour identifier les périodes de forte consommation.
Grâce à son interface, visualisez votre consommation électrique en temps réel (en euros, en KWh ou en m3) tout en prenant en compte les heures pleines et creuses. Accédez aux informations détaillées ainsi qu’à l'historique de consommation depuis l’App. Home + Control.
![legrand ecocompteur connecte dwn 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-ecocompteur-connecte-dwn-700x350_1.jpg?itok=yLJTbA_0)
![legrand mesure puissance femme sourire smartphone 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-mesure-puissance-femme-sourire-smartphone-700x700.jpg?itok=qicpnFOL)
Mesurez la consommation de votre installation
Le compteur d’énergie* Drivia with Netatmo vous permet de mesurer la puissance instantanée de toute votre installation ou d'un circuit spécifique.
Avec l’App. Home + Control, vous pouvez :
- suivre l’historique de la consommation journalière / hebdomadaire / mensuelle et annuelle
- être alerté en cas d’anomalie ou d’atteinte d’un seuil paramétrable
Vous pouvez également installer plusieurs compteurs d’énergie dans votre tableau électrique pour surveiller différents circuits.
*Nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage "with Netatmo".
Évitez les surconsommations
Complétez votre installation connectée avec le délesteur* Drivia with Netatmo.
Il permet de couper proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores lorsqu’une surconsommation est détectée et les remet automatiquement en route une fois le risque écarté. Vous pouvez ainsi identifier quel appareil consomme le plus pendant ces périodes de pics de consommation.
L’App Home + Control offre la possibilité de définir la liste des appareils à délester en priorité et envoie des notifications lorsque les appareils sont éteints et rallumés.
*Nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage "with Netatmo".
![legrand smartphone app hc prio delestage delesteur connecte dwn 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-smartphone-app-hc-prio-delestage-delesteur-connecte-dwn-700x700.jpg?itok=Bl3M8_R5)
![famille logo ec legrand 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-legrand_700x700_3.jpg?itok=x3A6mYeo)
Je souhaite contacter un pro
Vous souhaitez installer des dispositifs de mesure pour surveiller votre consommation ?
N’hésitez pas à faire appel à l’un de nos électriciens certifiés pour vous garantir une installation sécurisée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité dans une maison ?
Pour parvenir à limiter la hausse du prix de l’électricité sur sa facture, il est indispensable de connaître la consommation de ses appareils. Plusieurs postes de consommation divisent la note finale mais vous pouvez agir sur certains équipements en priorité. En savoir plus
Que peut-on faire pour limiter la consommation d’énergie ?
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant... En savoir plus
Comment économiser de l'électricité dans une maison ?
Voici 3 étapes clés pour réduire de manière efficace votre consommation électrique et faire des économies : mesurer contrôler agir Découvrez les produits modulaires connectés Drivia with Netatmo pour une gestion contrôlée de votre consommation. En savoir plus
Comment réduire sa facture d'électricité ?
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus
Comment réaliser des économies d’énergie ?
L’économie d’énergie est une préoccupation qui nous concerne tous.
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des... En savoir plus
Comment faire des économies d’énergie ?
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.