Comment recharger une voiture électrique quand on habite en appartement ?
Vous conduisez une voiture électrique ou hybride rechargeable et habitez en appartement, dans un immeuble par exemple ? Pour recharger votre véhicule, vous pouvez faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre copropriété !
Vous souhaitez savoir comment faire ? Découvrez les solutions pour votre copropriété ci-dessous !
Droit à la prise
S’il n’y a pas d’infrastructure pour recharge de véhicule électrique existante ou de projet en cours pour en installer une dans les 6 prochains mois, la loi vous autorise à en faire la demande auprès de votre syndic de copropriété, votre propriétaire ou votre bailleur. Il s’agit du "droit à la prise".
![recharge voiture parking prive 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/recharge-voiture-parking-prive-700x450_1.jpg?itok=Sl9acf1q)
![femme borne green up recharge 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/femme-borne-green-up-recharge-700x600_0.jpg?itok=K5161XBx)
Comment procéder ?
Les articles L113-16 et R113-6 de la loi française vous expliquent comment appliquer le principe de droit à la prise.
Il vous faudra :
- étape 1 : prendre rdv avec un électricien pour détailler et renseigner votre projet de travaux : schéma de raccordement, plan technique, note de calcul, etc.
- étape 2 : envoyer une lettre recommandée (avec accusé de réception) mentionnant votre projet d’installation à votre syndic, propriétaire ou bailleur et en joignant le compte-rendu du rdv avec votre électricien
- étape 3 : attendre une réponse du décisionnaire qui a trois mois pour s’opposer à votre proposition. Pour cela, il devra saisir le tribunal judiciaire de la circonscription du lieu des travaux, où vous souhaitez faire installer l’infrastructure de recharge.
Se rapprocher de son syndic de copropriété
S’ils le souhaitent, le syndic de copropriété ainsi que les propriétaires et bailleurs peuvent prévoir un plan d’infrastructure de recharge globale. En fonction du type de bâtiment, de ses aménagements et des solutions de recharge sélectionnées, les aides financières et le plan de financement diffèrent.
![borne greenup premium plastique voiture recharge 700x700 3](/sites/default/files/styles/lar_700/public/borne-greenup-premium-plastique-voiture-recharge-700x700_3_1.jpg?itok=NOeohFqo)
![connectique type2 recharge ve 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/connectique-type2-recharge-ve-700x700_0.jpg?itok=i26fn6s9)
Choix de l’infrastructure à installer
Pour choisir l’infrastructure de recharge pour véhicule électrique idéale pour votre bâtiment, plusieurs critères doivent être pris en compte tels que le nombre de places à équiper, les possibilités d’aménagement électrique du bâtiment et enfin le besoin d’identification, en fonction du type de stationnement : places libres ou attitrées dans un parking commun ou dans des box fermés.
Prises et bornes Green’Up Legrand
Pour une recharge sécurisée sur le parking de votre immeuble, vous pouvez installer :
- une prise renforcée Green’Up Access : brevet Green’Up System, recharge jusqu’à 3,7kW, verrouillage de la prise par clé dans le cas d’un parking commun
ou
- une borne de recharge Green’Up Premium : puissance de 3,7kW à 22kW, système de reconnaissance par badge pour assurer la refacturation, compatible avec opérateur de charge
Un installateur qualifié IRVE vous aidera dans votre choix en fonction de votre besoin.
![prise saillie green up volet antivandale borne green up 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/prise-saillie-green-up-volet-antivandale-borne-green-up-700x350_1.jpg?itok=diU2R8aQ)
![logo expert recharge electricien 700x350](/sites/default/files/styles/lar_700/public/logo-expert-recharge-electricien-700x350_0.jpg?itok=68nMlI2c)
Faites appel à un professionnel
Confiez l’installation de votre point de recharge à un installateur qualifié IRVE Legrand. En effet, la prescription, l’installation et la maintenance des bornes de recharge pour voiture électrique doivent être réalisées par un professionnel qualifié, ayant suivi une formation dispensée par un organisme indépendant et répondant à des critères stricts autour de normes en vigueur.
En faisant appel à un électricien recommandé par Legrand, vous avez l’assurance d’une recharge en toute sécurité de votre véhicule.
Trouvez un électricien près de chez vous !
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus
Combien coûte l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par... En savoir plus
Comment acheter une borne de recharge ?
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge. Ce service est réservé aux professionnels. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon... En savoir plus
Comment effectuer l'installation de ma prise de recharge pour voiture électrique ?
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,... En savoir plus
Comment fonctionne une borne de recharge pour véhicule électrique ?
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GREEN’UP PREMIUM est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne. La charge... En savoir plus
Comment piloter à distance la borne de recharge de mon véhicule électrique ?
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store. En savoir plus
Où recharger sa voiture électrique ?
Pour favoriser le développement de l’éléctromobilité, les points de charge sont déployés partout. Aujourd’hui, il est possible de recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, sur des parkings privés et publics, sur son lieu de travail ou encore sur des... En savoir plus
Quelle borne de recharge choisir ?
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et... En savoir plus
Comment je serais facturé si je recharge ma voiture électrique aux bornes de recharge de ma résidence ?
Vous habitez dans une résidence et souhaitez savoir comment vous serez facturé en cas de recharge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur les bornes installées dans votre copropriété ? Vous êtes au bon endroit ! En effet, en copropriété, il y a 4 types de... En savoir plus
Ai-je le droit à des aides de l’État pour avoir une borne de recharge dans mon immeuble ?
Vous souhaitez faire installer une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables dans votre immeuble et vous voulez connaître les aides de l'État auxquelles vous avez le droit ? Vous êtes au bon endroit ! En effet, l’État propose des aides pour l’achat... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.