Les spécificités de l’appareillage Art d’Arnould en font un produit raffiné haut de gamme et induisent un certain soin dans sa manipulation et sa mise en place technique. Pour accompagner les professionnels lors de son installation et assurer son entretien tout au long de son utilisation, nous revenons sur les principales précautions à observer pour l’appareillage Art d’Arnould.

Des produits à manipuler avec soin
Les finitions haut de gamme de nos appareillages supposent des manipulations soigneuses depuis leur réception jusqu’à leur installation par un professionnel.
Pour éviter les rayures et les chocs, il est ainsi conseillé de les conserver dans leur emballage jusqu’à la pose et de faire preuve de minutie lors de l’usage du tournevis pour monter ou démonter la plaque, en plaçant un tissu propre entre la pointe du tournevis et l’appareillage électrique.

Où installer les appareillages Art d’Arnould ?
Toutes les pièces intérieures peuvent s’équiper avec nos prises et interrupteurs.
Les produits de la gamme Art d’Arnould peuvent être installés dans les pièces d’eau dans le volume 3 (hors volume).
Bon à savoir : les appareillages Art d’Arnould ont les caractéristiques mécaniques IK 02 (résistance aux chocs) et IP 21 (pénétration de corps solides et liquides).

Vigilance sur le choix des boîtes d’encastrement
Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques, notamment plus profondes, 50mm contre 40mm pour les boîtes d’encastrement standard. Par ailleurs, les interrupteurs de petit format requièrent de petites boîtes d’encastrement dont les références sont précisées dans notre contenu dédié.
Pour une installation réussie, soyez vigilant sur le choix des boîtes d’encastrement !

Univers Mémoire : mise à la terre requise
L’appareillage de cet univers est monobloc et en métal, il est donc indispensable de prévoir une mise à la terre pour ces interrupteurs et points de commande. Ceci est à prendre en compte avant le chantier car un câblage spécifique sera à mettre en place.
À l’aide d’un tuto, nous vous accompagnons pas à pas pour la mise à la terre des appareillages qui le nécessitent !

Poser les appareillages Art d’Arnould
En amont du chantier, prenez connaissance des spécificités de l’appareillage choisi afin d’assurer un rendu à la hauteur de la gamme Art d’Arnould.
Outre la profondeur des boîtes d’encastrement à anticiper, les plaques de l’univers Mémoire présentent des vis en haut et en bas pour se fixer sur la boîte d’encastrement. Bien vérifier que les vis de fixation de la boîte sur le bâti sont à gauche et à droite.

Entretenir les appareillages Art d’Arnould
La finesse des produits Art d’Arnould demande de connaître de simples gestes pour leur entretien :
- porter des gants pour ne pas rayer les plaques
- en cas de travaux, démonter l’appareillage mais ne pas apposer de ruban adhésif de protection
- ne pas utiliser de produit détergent sur les plaques, un chiffon suffit
Questions fréquentes
Concrètement,...
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...
Si...