Que dit la norme NF C 15-100 ?
La norme NF C 15-100 est la réglementation en vigueur en France pour les installations électriques des locaux d'habitation résidentielles. Elle interdit de sous-dimensionner le tableau électrique.
Ce dernier doit être suffisamment grand pour accueillir tous les circuits électriques dont vous avez besoin pour alimenter vos appareils électriques ainsi que les modules de coupure et de protection comme les parafoudres, les disjoncteurs ou encore les interrupteurs différentiels.
La norme NF C 15-100 impose de prévoir 20 % d’espace restant disponible à l’intérieur du tableau pour l’ajout de circuits électriques supplémentaires à tout moment.
Selon le type de logement

La taille du tableau électrique se détermine en fonction de votre type de logement.
Pour les logements T1, T2 et certains T3, un tableau électrique comportant deux rangées et pouvant recevoir 13 modules par rangée conviendra.
Les tableaux électriques munis de trois rangées offrant une capacité d’installation de 39 modules (ou 3 x 13 modules) s’adresseront aux logements T3, T4 et à certains T5.
Enfin, pour tous les autres logements T5 de plus de 100 m² ainsi que les T6, il conviendra de choisir un tableau électrique de quatre rangées, pouvant accueillir 52 modules (ou 4 x 13 modules).
Selon la superficie

La surface en m2 du logement est également l’un des indicateurs pour déterminer la taille du tableau électrique à prévoir. Plus la surface de votre habitation est importante plus il conviendra de vous orienter vers un tableau offrant plusieurs rangées.
Pour des logements dont la superficie est inférieure à 35 m2, un tableau de deux rangées conviendra.
Pour des logements entre 35 et 100m2, un tableau de trois rangées sera indispensable.
Au-delà de 100 m2, il est impératif de prévoir un tableau muni de quatre rangées.
Vos besoins sont plus importants ? Des coffrets d’extension peuvent être installés pour augmenter la capacité d’installation électrique de votre logement.
Distinguer rangées et modules

Quelle que soit leur taille, tous les tableaux électriques comportent des rangées et des modules. La rangée correspond à un étage dans le tableau électrique sur lequel vont être placés les appareillages modulaires. La rangée accueille vos équipements tels que les interrupteurs différentiels, disjoncteurs etc.
Le module définit la place ou l’encombrement sur la rangée.
Il occupe par convention 17,5 mm de largeur. Chaque appareillage modulaire a son propre encombrement. Certains peuvent occuper la place d’un ou plusieurs modules.
Évaluer l’espace nécessaire dans le tableau

Pour déterminer la taille de votre tableau , il est important de connaître non seulement l’encombrement des équipements modulaires qui vont y être installés mais il faut aussi prévoir les 20% d’espace libre en plus comme l’exige la norme NF C 15-100.
Sachez que certains modules comme le parafoudre, l’interrupteur différentiel, l’écocompteur, l’horloge programmable etc. requièrent plus de place dans le tableau car ils occupent à eux seuls l’espace de deux, trois voire six modules selon le cas.

Pour un tableau 100% sûr et conforme
Le choix de la taille de votre tableau électrique, l’installation des équipements de protection des circuits selon la norme en vigueur ainsi que le raccordement sont des étapes complexes qui nécessitent l’intervention d’un expert.
Pour garantir une installation conforme de votre tableau électrique, n’hésitez pas à faire appel à un électricien certifié.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.