Quel type de borne de recharge installer dans mon entreprise ?

Vous souhaitez installer une borne de recharge sur le parking de votre entreprise ?

La gamme GREEN’UP PREMIUM met à votre disposition des bornes qui vous assurent une recharge rapide et sécurisée. Elle offre également une large déclinaison de fonctions pour répondre à tous les besoins.

 

L’État vous accompagne dans la transition écologique et vous propose des aides pour l’achat :

  • de véhicules électriques ou hybrides rechargeables
  • de points de charge

Questions fréquentes

Quelle est la réglementation pour installer une borne de recharge pour véhicule électrique sur le parking de mon entreprise ?

Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de... En savoir plus

Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge. En savoir plus

Ai-je des avantages fiscaux à l'achat d'un véhicule électrique ?

Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir... En savoir plus

Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?

La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la... En savoir plus

Combien coûte une borne de recharge pour voiture électrique ?

Le prix d’une borne de recharge dépend : du type de borne choisi du coût de pose appliqué par l’installateur   Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.En savoir plus

Ai-je des obligations à installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon entreprise ?

Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20... En savoir plus

Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?

Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus

Qui contacter pour installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique ?

Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de... En savoir plus

Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les surtensions. L'installation d'un certain... En savoir plus

Quelle est la consommation d'un véhicule électrique ?

La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous... En savoir plus

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message